This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 安装 ccs6.0后,include 中没有任何内容

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1023684/after-ccs6-0-is-installed-there-is-nothing-in-the-include

您好的支持团队、

我的客户 有以下问题:

安装 ccs6.0后,include 中没有任何内容。

您能不能?帮助解决这个问题

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki、

    您能否提供有关您所看到问题的更多信息?  CCS 安装中的特定 include 文件夹是否为空?  或者项目中的 include 文件夹是否为空?  屏幕捕获可能会有所帮助。

    此致、

    John