This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GUI Composer 窗口未响应新项目请求

Guru**** 2931370 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1039625/gui-composer-window-not-responding-to-a-new-project-request

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我希望通过控制 TMS320F8335电路板的开关、LED 和显示屏创建一个 GUI。 有哪些不同的软件选项可用?
其中一种工具是从 CCS Studio 启动的在线 GUI Composer。 我可以启动应用程序、但无法启动新项目。 一段时间后、会出现一个窗口、其中包含多个用于定义新项目的选项。

当我单击项目模板时、下拉菜单不可见。 我已在 Chrome 和 Firefox 上使用其更新的版本对其进行了验证。  

如何解决此问题以无缝使用在线工具。 是否有可 供使用的离线独立版 GUI Composer?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、GUI Composer 应该是您所需要的。 没有脱机版本。  

    [引用 userid="469308" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1039625/gui-composer-window-not-responding-to-a-new-project-request "]我可以启动应用程序,但无法启动新项目。 一段时间后、将出现一个窗口、其中包含多个选项以供填写以定义新项目。

    要说明的是、当您在 GC 中转到"Project -> New"时、大部分时间都没有发生任何情况?

    有时、当它最终打开"新建项目"向导但"项目模板"下拉列表不显示任何选项时?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复 Ki。 当我单击"New Project"时、未为我打开"New Project"向导、未显示错误。 多次尝试时、它会打开一次、但项目模板的下拉菜单中没有您在回复中发布的内容。 我不确定是什么导致工具以这种方式运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与 GC 专家联系 、了解您的云工作区。 我会随时向您发布任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 这是我第一次使用 GC composer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以再试一次吗? 我们对您的帐户进行了一些清理、因此我们希望它能有所帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至少此窗口正在打开,但也有相同的问题。 单击项目模板时没有下拉菜单。 问题尚未解决。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他字段起作用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为是这样、我现在无法确认、因为项目向导不会再次打开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    点击启动新项目时、我会一直看到这种情况、一段时间后、屏幕上会出现空白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    点击启动新项目时、我会一直看到这种情况、一段时间后、屏幕上会出现空白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joginder、您好!

    您的浏览器 URL 是什么? 在 Chrome 中、您能否打开 DevTools (按 F12键)。 切换控制台选项卡并重新加载浏览器。 在此复制控制台。

    谢谢、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick

    我不确定是要我复制控制台的全部内容还是用它做些什么?  这是 URL https://dev.ti.com/gc/v2/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检测到 dev.ti.com/:1 [干预]慢速网络。 有关 更多详细信息、请参阅 www.chromestatus.com/.../5636954674692096。 加载时将使用回退字体: dev.ti.com/.../Roboto_400_normal.woff
    检测到 dev.ti.com/:1 [干预]慢速网络。 有关 更多详细信息、请参阅 www.chromestatus.com/.../5636954674692096。 加载时将使用回退字体: dev.ti.com/.../Roboto_700_normal.woff
    ti-core-assets.html.js:187有关 gc.console 的帮助:
    要查看特定模块的日志,请为该模块名称(例如 gc.console.setCookie('ti-core-backplane',5)设置 cookie。
    要查看所有模块的日志,请使用“全部”(例如 gc.console.setCookie('all',5)的模块名称。
    要查看记录消息的位置、请单击消息左侧的三角形以展开堆栈跟踪。
    颜色:红色:错误、橙色:警告、黑色:信息或通用日志、蓝色:调试。
    命令:可以从 Chrome 开发工具控制台窗口命令行调用以下函数调用:
    gc.console.setCookie(moduleName,<0-5>)
    -为指定的模块名称创建 Cookie。 对所有模块使用"全部"。
    -值:0 =删除 Cookie、1 =仅错误、2 =错误和警告、3 =错误、警告、信息、4 =错误、警告、信息、日志、5 =调试+所有其他内容
    gc.console.getCookie ()
    -动态更新任何添加或删除的 Cookie、并返回当前所有活动 Cookie 及其值的列表。
    gc.console.log (模名、msg)
    -要记录消息、请使用 gc.console.log / gc.console.error / gc.console.warning / gc.console.info / gc.console.debug

    检测到 dev.ti.com/:1 [干预]慢速网络。 有关 更多详细信息、请参阅 www.chromestatus.com/.../5636954674692096。 加载时将使用回退字体: dev.ti.com/.../Roboto_400_italic.woff
    ire-shadow-flex-layout.html.js:2此文件已弃用。 请使用`irt-flex 布局/irt-flex 布局-classes.html`和特定的 dom 模块之一
    (匿名)@ ire-shadow-flex-layout.html.js:2
    ire-flex-layout.html.js:2此文件已弃用。 请使用`irt-flex 布局/irt-flex 布局-classes.html`和特定的 dom 模块之一
    (匿名)@ irt-flex-layout.html.js:2
    检测到聚合物-mini.html.js:639 [干预]慢速网络。 有关 更多详细信息、请参阅 www.chromestatus.com/.../5636954674692096。 加载时将使用回退字体: dev.ti.com/.../Roboto_500_normal.woff
    4color-editor.html.js:45 this.value =
    TI-core-silter.html.js:148 targetChanged:target=transportSelectionPanel[minWidth]=未定义
    TI-core-splers.html.js:137更新:维数=宽度、水平=错误
    TI-core-silter.html.js:148 targetChanged:target=transportSelectionPanel[minWidth]=100px
    TI-core-splers.html.js:137更新:维数=宽度、水平=错误
    /gc/workspace/default /project.json:1无法加载资源:服务器以404 (未找到)的状态进行响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joginder、

    有很多关于网络速度慢的消息。 您有哪种互联网接入? 您是否在公司网络中?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是家庭互联网、但公司的 VPN。 除了 GUI 编写器之外、我不会面临任何其他应用程序连接速度缓慢的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试断开 VPN 并直接连接到 dev.ti.com? 您位于何处、从开始到结束加载 GUI Composer 设计器需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 VPN 退出后出现同样的问题。 加载大约需要40秒。 我位于印度班加罗尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用朋友的笔记本电脑使用他们的 TI 帐户尝试过、但仍然面临相同的问题。 因此我排除了网速慢的问题。 它可以与浏览器版本或 GUI 工具本身有关。 也尝试过 Firefox。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多详细信息。 我们正在调查...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在使用 dev.ti.com 上的任何其他工具时是否遇到任何问题? 例如、您能否打开基于云的 UniFlash?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们已经重现了该问题。 我们正在调查...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joginder、您能立即尝试创建新项目吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有尝试过任何其他工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我可以查看 Project 模板中的选项。 感谢您的解决。 问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工具本身存在错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="9251" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1039625/gui-composer-window-not-responding-to-a-new-project-request/3847843 #3847843"]工具本身存在错误。

    此错误的跟踪链接为: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10560

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新项目向导现在未打开、响应速度变得非常慢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新项目向导现在未打开、响应速度变得非常慢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否打开 Chrome 调试器工具并查看是否有任何网络流量未处理或缓慢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未检测到网络流量、我已重新启动 Chrome 并在 Firefox 上尝试。 工具速度极慢、无法加载项目向导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法重现缓慢和项目向导问题。 这种情况是否始终如一地发生在您的工作区中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它一直在发生。 无论如何、我都切换到了替代选项、因为这会导致足够的延迟。 感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="469308" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1039625/gui-composer-window-not-responding-to-a-new-project-request/3849594 #3849594">新项目向导现在未打开,响应速度变得非常慢。  [/报价]

    我们发现了一个已知问题、即如果 index.GUI 文件未打开、工程向导将无法打开。 您能否检查您的情况是否如此?

    谢谢

    Ki