This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SimpleLink msp432P4是否存在任何问题?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1037229/is-there-any-problem-with-simplelink-msp432p4

主题中讨论的其他器件:MSP432P401RMSP430FR5994TM4C123

各位学员好、我使用了带有 Catalina 的 MAC ox 操作系统和我的 CCS、之后、SimpleLink MSP432P4 SDK 消失了、我尝试从网站下载来安装它、但没有发生任何情况。 该程序安装在 defaut 文件夹中,但在这之后什么都无法检测到,我可以使用 driverlib,因为没有检测到
有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请联系您的 TI 销售代表以获取直接支持和技术内容访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不理解这个答案。

    我的 Launch Pad MSP432P401R 已在 TI 网站上或本网站上的微控制器销售部分进行了开发。 如果有任何其他地方 可以"接洽"、请向我展示。 当存在解决问题的困难时、人们通常会出现在 Mark 论坛上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biza、

    建议迁移到以下器件上的、而不是继续使用 MSP432P401R。  

    https://www.ti.com/product/MSP430FR5994 

    https://www.ti.com/product/MSP432E401Y

    https://www.ti.com/product/TM4C1294KCPDT 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已单独接触到原始海报。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace H、

    我已经解决了这个问题。非常感谢您的提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    TI 是否放弃了 MSP432Pxxx MCU? 我们一直依赖 msp432p4011、希望将三年的开发产品推向市场!

    Rgds、

    劳伦特
    2M 工程有限公司
    荷兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前没有停产 MSP432P 器件的计划。 MSP432P 器件提供的支持有限、仅适用于现有设计。 我们推荐 TI 嵌入式产品系列中同类产品中的其他 MCU,如 MSP430FR5994、MSP432E、TM4C123、AM243x 或其他 MCU,以用于新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    感谢您的回复。 现在我们可以考虑重新设计、但现在不能这么做! 我们的电流、也可能是最终的 Hurd 是 BSL。 此处是 TLV 部分的图片、其中显示了 BSL 版本:

    我们的文档是指版本44、而 TLV 显示的是45! 我们已经发现 v45的操作是不同的、但我们缺少详细信息、因为我们 没有正确的文档。 您帮助我们获取此版本45的文档吗? 我们通过另一个4011通过 UART 连接到它、并且能够连接到 BSL! 但重新编程仍然失败! 波特率57600、偶数奇偶校验..

    Rgds、

    劳伦特
    2M 工程
    民族

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP432P4 BSL 源仍然可用、请访问 https://www.ti.com/tool/download/MSPBSL_CUSTOMBSL432 

    如需其他文档、请联系您的 TI 销售代表以获取直接支持和技术内容访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    我早已下载! 但无论如何、谢谢、因为这让我再次查看代码! 事实证明、我犯了一个初学者错误! 如果代码运行 在一个段中、使用256个字节的块进行编程、那么如果您增加下一个块的地址、则需要一行! 它不在那里。 我添加了它、现在工作正常!

    Rgds、

    劳伦特