各位学员好、我使用了带有 Catalina 的 MAC ox 操作系统和我的 CCS、之后、SimpleLink MSP432P4 SDK 消失了、我尝试从网站下载来安装它、但没有发生任何情况。 该程序安装在 defaut 文件夹中,但在这之后什么都无法检测到,我可以使用 driverlib,因为没有检测到
有人能帮我吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位学员好、我使用了带有 Catalina 的 MAC ox 操作系统和我的 CCS、之后、SimpleLink MSP432P4 SDK 消失了、我尝试从网站下载来安装它、但没有发生任何情况。 该程序安装在 defaut 文件夹中,但在这之后什么都无法检测到,我可以使用 driverlib,因为没有检测到
有人能帮我吗?
您好、Biza、
建议迁移到以下器件上的、而不是继续使用 MSP432P401R。
https://www.ti.com/product/MSP430FR5994
尊敬的 Jace:
感谢您的回复。 现在我们可以考虑重新设计、但现在不能这么做! 我们的电流、也可能是最终的 Hurd 是 BSL。 此处是 TLV 部分的图片、其中显示了 BSL 版本:
我们的文档是指版本44、而 TLV 显示的是45! 我们已经发现 v45的操作是不同的、但我们缺少详细信息、因为我们 没有正确的文档。 您帮助我们获取此版本45的文档吗? 我们通过另一个4011通过 UART 连接到它、并且能够连接到 BSL! 但重新编程仍然失败! 波特率57600、偶数奇偶校验..
Rgds、
劳伦特
2M 工程
民族
您好!
MSP432P4 BSL 源仍然可用、请访问 https://www.ti.com/tool/download/MSPBSL_CUSTOMBSL432
如需其他文档、请联系您的 TI 销售代表以获取直接支持和技术内容访问。