This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 错误-"C:/ti/ccs1040/ccs/utils/bin/gmake "未在路径中找到

Guru**** 2223470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1039975/error--c-ti-ccs1040-ccs-utils-bin-gmake-is-not-found-in-path

大家好、

每次我尝试在 Code Composer Studio 中构建任何新项目时、我都会在 路径"中找到此错误"C:/ti/ccs1040/ccs/utils/bin/gmake。  我无法运行我的任何代码。 因此、请就此提供永久 解决方案。  

我的当前版本是  版本:10.4.0.00006  

此外、我还检查了预加载示例是否也未正确调试相同的错误。  

请尽快回复

BR


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="493667" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1039975/error--c-ti-ccs1040-ccs-utils-bin-gmake-is-not-found-in-path "]我在 路径"中找不到此错误"C:/ti/ccs1040/ccs/utils/bin/gmake。[/quot]

    首先要检查的是上述路径中是否有 gmake.exe 文件。 文件是否存在?

    如果是、请查看下面有关 gmake 问题的故障排除部分:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_build-errors.html#ccs-gmake-errors

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Ki

    我已选中、但此路径中不存在此文件。 我怀疑问题是我安装的软件包或安装过程。

    为克服这一问题、应采取哪些措施、请作出回应。

    BR   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您在 C:\ti\ccs1040中安装了 CCS、如果缺少 gmake.exe、则 CCS 安装会出现问题、或者该文件被防病毒软件隔离或类似的效果。 C:\ti\ccs1040\ccs\utils\bin 中应该有五个文件。 您在其中看到了任何其他文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此内容、并告诉我应该怎么做。 我已经卸载并重新安装了 CCS、但未解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您缺少 gmake.exe。 我不知道为什么会发生这种情况。 如果重新安装也失败、则我怀疑是您的防病毒软件删除了该文件。 我建议您禁用它、然后尝试重新安装并运行 CCS。

    我还附加了缺失的 gmake 文件。 我想您可以尝试将其复制到目录中并进行尝试。 但是、我担心您可能还有其他丢失的文件:

    e2e.ti.com/.../gmake.zip