This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:排除测试文件夹-如何?

Guru**** 2589015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1039787/cc1352r-exclude-test-folder---how-to

器件型号:CC1352R

您好!

我想从编译中排除一个测试文件夹-在编译固件二进制文件时出错。

thxs、

BR Atle Storteig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以移动到该文件夹、然后右键单击鼠标选择"从编译中排除"以从编译中排除文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速回答(!)、但我想通过设置选项/项目文件-因为这是在 CI/CD 执行中完成的。

    实际上、我昨天尝试了您的建议、这在本地排除了您的建议-但我没有看到任何文件(项目/选项)中的任何更改、这对我来说有点奇怪。 我希望看到选项文件已更改、以便我们可以这样解决。

    再次提醒、

    BR Atle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已将您的问题移至 CCS 论坛、因为我认为您的问题与 CCS 有关、而不是特定于器件。 希望这里有人能帮您。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我实际上可能已经自己解决了,这样:  

    昨天我自己没有尝试过、是一位同事。 他可能已经监督了一些事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听得好。 然后、我将关闭此案例。

    BR

    Siri