This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2台设备- XDS 560 v2 Travellers USB 导致目标配置在连接时崩溃

Guru**** 2588945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1039030/2-devices---xds-560-v2-travellers-usb-cause-target-configuration-to-crash-upon-connection

处理器:6457 (不相关、因为我们尚未连接)。  

Spectrum Digital 设备1:XDS560 v2 Travellers USB  

Spectrum Digital 设备2:XDS560 v2 Travellers USB  

目标配置:  

添加一个器件、将 I/O 端口号设置为0

将另一个器件添加到相同的目标配置、即 I/O 端口编号1。   

崩溃步骤:

在 设置上述配置后、在目标配置窗口中点击"Connect" (我认为这是措辞)以连接到仿真器?   

2. Code Composer Studio 5.1 IDE 显示

注意:Code Composer 6中会发生相同的行为。   

我们目前真的无法迁移到更新版本。   

有什么建议吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只使用一个 XDS560v2创建目标配置、该连接是否正常?  

    我们的其中一位员工将尝试设置类似的环境、以重现您看到的问题。   

    我可以理解您与特定版本的 CCS 相关联。  是否有机会使用5.1版构建应用程序、然后使用更新版本进行调试?  这样、您就不会通过切换版本来影响应用程序映像。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="3175" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1039030/2-devices---xds-560-v2-travellers-usb-cause-target-configuration-to-crash-upon-connection/3842834 #3842834">如果只使用一个 XDS560v2创建目标配置、该连接是否正常?  [/报价]

    ixworks -在同时插入两个调试探针时、您可以为每个调试探针执行此操作吗? 基本上创建两个单独的 CCXML 文件、每个文件对应一个探针、并由 IO 端口进行区分。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、非常感谢大家快速响应。   真的很棒。   

    I/O 端口问题: TI 有一个指向"Tech Note 13"的链接、该链接指向 support.spectrumdigital。   此地址无效。  我不知道如何获取该值并进行设置。   

    当我们扫描 I/O 端口时、有几个端口会报告我们的 ICE 的有效数据、但当我们在这两个端口上连接时、标头中的图像数据表示它是相同的标头 (相同的校验和、相同的字符串标识了图像在哪个处理器上重新编程)。  不会出现错误、因为我们运行了一些内置测试软件、报告版本/校验和、但它们不相同。   

    您能否提供此技术手册?  

    未知主机(spectrumdigital.com)

    http://support.spectrumdigital.com/ccs40/xds560v2_stm/files/ 、然后是"Technot_13.pdf"

    Spectrum Digital XDS560v2USB

    多个 Spectrum Digital XDS560v2调试探针可与其仿真器 I/O 端口号序列号不同有关如何确定端口号和序列号以及如何在 CCS 中使用此信息的说明、请参阅 Spectrum Digital 的技术手册文档

    上述技术手册介绍了如何区分连接到主机的调试探针、以用于单个调试探针调试会话。 对于多探头调试会话、除了需要创建自定义多探头目标配置(包括所有调试探头及其连接到的器件)外、步骤相似。 必须使用高级目标配置编辑器创建自定义配置。 此处介绍了创建自定义目标配置的基础知识。

    添加完所有调试探针(及其连接的器件)后、转到每个调试探针条目并按照技术手册中的说明更新仿真器 I/O 端口号字段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johns、感谢您的快速回复; 我最喜欢的支持是 TI。   

    我们有5.1和6.x  由于这种情况、我们必须申请版本、然后在封闭环境中试用它们; 这是一件很痛苦的事情。  我也没有一个可以尝试的开放区域。   我会问周围的问题,因为我们用同样的想法尝试了6.x——如果它能正常工作,我们可以同时支持这两者。  我们使用调试功能(loadti.bat)进行重新编程、因此我们只需指向新文件夹、然后就可以支持任何向后兼容性问题和异构问题(例如、我们将提供多个 code composer loadti 版本)。   

    我将在获取7或8时进行登记、但这肯定不容易。  

    我想从下面的回复中获取技术说明13。  此外、如果您可以复制它。   

    我也会看到有关调试的信息; 你们是否认为这个链接可以用来展开它、或者你们是否可以轻松地这样做并重新创建我看到的问题?  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html#debug-server-logs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="3392" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1039030/2-devices---xds-560-v2-travellers-usb-cause-target-configuration-to-crash-upon-connection/3843027 #3843027")您能否轻松地执行此操作并重新创建我看到的问题?  [/报价]

    我相信我可以使用 CCSv5和 v6重现崩溃。 我正在尝试查看是否所有内容都适用于更高版本的 CCS、但我似乎遇到了另一个问题、即调试器无法与连接到目标的第二个调试探针通信。 您是否能够连接到第二个探头?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 正在尝试重现相同的设置。  我们还遇到了与技术说明链接不起作用的问题。  Spectrum Digital 不再营业。  我从他们的网站上存档了很多内容、但没有那份技术手册。  执行搜索时、我找到了该链接、该链接看起来是正确的文档。

    https://dtsheet.com/doc/1696433/this-tech-note-documentation-from-spectrum-digital

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常棒!  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用这些探头作为个人进行连接...但不能让它们用于单独的处理器。  我将尝试一下 TechNote 方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Spectrum Digital 技术手册中记录的步骤(感谢 John 深入介绍)。 我可以为我的两个 XDS560v2探针成功启动多仿真器调试探针设置、并在使用 CCSv8.3.1时成功连接到每个电路板

    当我尝试 CCSv5.5和 CCSv6.2时、CCS 在启动调试会话时崩溃。

    我建议使用更高版本的 CCS 进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2210" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1039030/2-devices---xds-560-v2-travellers-usb-cause-target-configuration-to-crash-upon-connection/3843161 #3843161"]当我尝试使用 CCSv5.5和 CCSv6.2时、CCS 在启动调试会话时会崩溃。[/quot]

    CCSv7.4也为我崩溃。

    我建议使用 CCS V8或更高版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此频谱数字 xds560v2的技术手册起作用!  我使用 SD Config 实用程序配置了每个配置、并使用其序列号(I/O 端口0和 I/O 端口1)配置了单独的 CCXML 文件、并且能够完成我们所需的工作。   没有崩溃; 我可以查看存储器、修改寄存器等   

    我仍然需要运行 loadti 脚本、但这仅取决于我们现在拥有的工作 CCXML 文件。   

    感谢您、TI 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到!