This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法通过命令行在 Linux 上添加 Simplelink SDK 安装

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1038604/failure-to-add-simplelink-sdk-installation-on-linux-through-command-line

你(们)好! 我想我在 Linux 中遇到了 CCS/Simplelink 错误。 请告诉我是否有任何问题

1-安装 CCS v10、所有器件

2-将 Simplelink SDK 安装到默认目录或手动指定的目录

3-调用常见问题解答(http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projects-command-line.html#is-there-a-command-line-option-to-specify-a-path-for-a-new-rtsc-software-product-so-ccs-can-detect-it-)中列出的两个命令,将安装添加到工作区中

4-调用 eclipse 来建立项目(通常成功)

结果:它告诉我未安装产品或兼容版本。

我已经尝试了一切。 重新安装、更改 SDK 版本、尝试不同的目录等 什么都不起作用!

有什么关于如何解决的想法? 是否有办法手动添加 Simplelink 而不是依赖始终失败的发现过程? (无论我是否运行它、还是安装在默认目录中、都不会产生影响。 每种组合都尝试了)

列出项目依赖项时、我会看到以下情况:

产品:
                               产品:com.ti.SIMPLELINK_CC2640R2_SDK [ ]
                               指定的版本:3.30.0.20
                               有效版本:

即使我在多个位置安装了它,也会运行命令,并且一切=(

感谢您的帮助!