This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS App Center 安装失败

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1037630/ccs-app-center-install-failed

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

在 CCS v10.4.0中、如果我尝试使用 CCS App Center 安装 GUI Composer Runtime、我会得到以下错误:

查看 Eclipse 日志、可以看到下面的内容:


!entry org.eclipse.equinox.p2.core 4 02021-09-17 16:03:26.986
!消息无法解析[http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/all_extras_repo/至 URI:索引0:[http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/all_extras_repo/上方案名称中的非法字符。

!Entry com.ti.ccstudio。app.center 1 0 2021-09-17 16:03:26.986
!消息安装选定的加载项失败。 installIUs=[org.eclipse.wst.jsdt.feature.feature.group、com.ti.gc.common.feature.group、com.ti.ccstudio.gui.composer.ccs.feature.group] repos=[http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/all_extras_repo/、http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/gcRepo/、http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/gc-ccsRepo/]

我在一个公司代理的后面,我在“首选项”->“网络连接”->“代理条目”中为 HTTP、HTTPS 和 SOCKS 正确配置了它。 其他软件包实用程序、如"帮助">"安装新软件..." 正常工作。

有人可以帮助我为 CCS 安装 GUI Composer Runtime v1吗?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="497117" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1037630/ccs-app-center-install-failed。]我在公司代理的后面,并且在首选项->网络连接->“代理条目”[/quot]中为 HTTP、HTTPS 和 SOCKS 正确配置了该代理。

    我不使用代理、 在尝试安装  GUI Composer Runtime v1时、Linux 下的 CCS 10.4会遇到相同的错误:

    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2021-09-18 08:14:22.664
    !MESSAGE Unable to parse [http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/all_extras_repo/ into an URI: Illegal character in scheme name at index 0: [http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/all_extras_repo/.
    
    !ENTRY com.ti.ccstudio.app.center 1 0 2021-09-18 08:14:22.665
    !MESSAGE Failed to install the selected add-ons. installIUs=[org.eclipse.wst.jsdt.feature.feature.group, com.ti.gc.common.feature.group, com.ti.ccstudio.gui.composer.ccs.feature.group] repos=[http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/all_extras_repo/, http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/gcRepo/, http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/gc-ccsRepo/]
    

    通过快速搜索错误、看起来 [http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/all_extras_repo/开头的开括号 会导致错误在 URI 开头无效。

    CCS App Center 打开后、会下载 http://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/ccs_appcenter/apps_10.4.0.json 以获取可用产品列表。 在 CCS 之外手动下载该文件会显示 GUI Composer 的有效 URL:

    		{
    			"title" : "GUI Composer Runtime v1",
    			"desc" : "GUI Composer Runtime v1, run custom GUIs created with GCv1.",
    			"company" : "Texas Instruments",
    			"image" : "http://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/ccs_appcenter/images/guicomposer.png",
    			"url" : "http://www.ti.com/guicomposer",
    			"filters" : {
    				"versions" : {
    					"min" : "6.0.0",
    					"max" : null
    				}
    			},
    			"repos" : [
    				{
    					"url" : "http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/gc-ccsRepo/",
    					"os" : "(win32|linux)"
    				},
    				{
    					"url" : "http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/gcRepo/",
    					"os" : "(win32|linux)"
    				},
    				{
    					"url" : "http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/all_extras_repo/",
    					"os" : "(win32|linux)"
    				}
    			],
    			"ius" : [
    				{
    					"iu" : "com.ti.ccstudio.gui.composer.ccs.feature.group",
    					"os" : "(win32|linux)"
    				},
    				{
    					"iu" : "com.ti.gc.common.feature.group",
    					"os" : "(win32|linux)"
    				},
    				{
    					"iu" : "org.eclipse.wst.jsdt.feature.feature.group",
    					"os" : "(win32|linux)"
    				}
    			],
    			"group" : "Software (for App Center background download)"
    		}
    

    怀疑 CCS 10.4如何处理 从 TI 服务器下载的 apps_10.4.0.json 文件中存在此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="497117" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1037630/ccs-app-center-install-failed "]是否有人可以帮助我为 CCS 安装 GUI Composer Runtime v1?[/quot]

    我已经开始使用 Eclipse 安装新软件机制、而不是通过 CCS App Center 获取 CCS 10.4以安装 GUI Composer Runtime。

    1.在 Help -> Install New Software 下、使用 Manage、然后添加以下 GUI Composer 站点、在 手动下载的 apps_10.4.0.json 文件中可以看到 URL:

    即添加以下内容:

    名称 位置
    GC all_extra repo http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/all_extras_repo/
    GC ccsRepo http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/gc-ccsRepo/
    GC gcRepo http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/gcRepo/

    2.在 Help -> Install New Software in Work 中选择"GC ccsRepo - http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/gc-ccsRepo/

    确保未勾选"按类别分组商品"。

    在名称列表中勾选"GUI Composer for CCS":

    3.选择下一步

    4.选择下一步并同意许可。

    5.选择完成并开始安装软件:

    6.在未签名内容的安全警告上选择仍然安装:

    7.选择以重新启动 Code Composer Studio:

    8.在 View -> GUI Composer 下、现在有一个"Applications V1"菜单。 我目前没有使用 GCv1创建任何自定义 GUI 来测试安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够重现此问题。 我为此提交了一个错误。 跟踪 ID: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10556

    感谢 Chester 的额外分析和详细介绍解决方法。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有权变措施? 我想配置我 的 TMDSILPFCKIT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="497117" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1037630/ccs-app-center-install-failed/3837528 #3837528"]是否有权变措施?[/quot]

    您是否尝试按照 Chester 的演示手动添加 GCv1更新站点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否停止了维护工作? 我现在无法使用"安装新软件"访问任何错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们对我来说很好。

    您在尝试访问爬行时是否遇到"无分类商品"的问题? 如果是、请确保"按类别分组商品"未如 Chester 所述勾选。