This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 示例导入问题。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1035935/ccs-example-import-issues

主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280049CC2000WARE

您好!

我使用的是 CCS 的最新版本(v10.4.0.00006、今天从 v10.3升级)、并且在尝试为目标板导入项目(TMDSCNCD280049C)时遇到了看起来多个错误。  作为参考、我几个月前安装了 C2000Ware (v3.04.00.00)。

1.在遵循入门->浏览和导入示例时、项目导入者使用的 C2000Ware 路径与我的本地路径或 CCS "发现"的 C2000Ware 路径不匹配(Windows ->首选项-> Code Composer Studio ->产品)。  CCS 正在将"_Software"添加到路径中(请参见图像)。   

2.当我获得要导入的项目列表时,没有“导入”按钮。  只有当我折叠其中一个标题时、按钮才会出现(请参阅图像)。

3.当我更改本地 C2000Ware 路径以处理#1时、CCS 告诉我必须安装 C2000Ware。  我将路径改回原始路径、CCS 再次提示我安装 C2000Ware。   

我假设我最终会找到解决所有这些问题的方法、但我希望 TI 了解这些问题(假设我不会误解工具的工作原理)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    C2000Ware 是从 Resource Explorer 安装的、还是从 TI.com 下载并安装的?  

    此外、此问题是否特定于 CCS v10.4? 您可以使用 CCS 10.3进行同样的尝试吗?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="108005" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1035935/ccs-example-import-issues/3830698 #3830698"]C2000Ware 是从 Resource Explorer 安装的还是从 TI.com 下载并安装的?  [/报价]

    看起来 Corey 从 TI.com 下载并手动安装、因为 C2000Ware 安装在 C:\ti\C2000中。 这是 TI.com 中独立映像的默认安装位置。 如果从 Resource Explorer 安装、则会将其安装在 C:\ti 中。

    由于独立映像是从 TI.com 下载并安装的、因此问题与 Ozino 在下面的帖子中提到的问题相同:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/881033/ccs-tms320f280049-import-issue-using-resource-explorer/3258729#3258729

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    很抱歉耽误你的回答-我不在办公室了。  Ki 正确、我从 TI 网站下载了 C2000Ware 并使用了所有默认设置。  我已经升级到 v10.4、因此我不能尝试复制 v10.3上的行为。   

    我通过 CCS 安装了 C2000Ware、它安装在 C:\ti\C2000Ware_3_04_00_00_Software 路径中。  CCS 现在正确显示了导入按钮并允许我导入项目。