This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 数据传输似乎限制在64字节、是否缺少配置?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1035504/usb-data-transfer-seems-to-be-limit-to-64-byte-configuration-being-missed

tm4c129x 以及批量传输和设备

我有 RTOS CDCHost (由 TI、Ralph 提供) 和 CDC 器件、它们工作良好、只不过有一个限制设置、设置为64。 只要我传输65个字节、器件就无法获取该字节或主机未发送该字节。 我在库文件中看不到任何限制发送/接收的内容、我是否错过了它?

Rob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TivaWare usblib/device/usbdcdc.c 内有以下定义:

    //*****************************************************************************
    //
    // Maximum packet size for the bulk endpoints used for serial data
    // transmission and reception and the associated FIFO sizes to set aside
    // for each endpoint.
    //
    //*****************************************************************************
    #define DATA_IN_EP_MAX_SIZE     USBFIFOSizeToBytes(USB_FIFO_SZ_64)
    #define DATA_OUT_EP_MAX_SIZE    USBFIFOSizeToBytes(USB_FIFO_SZ_64)
    
    #define DATA_IN_EP_MAX_SIZE_HS  USBFIFOSizeToBytes(USB_FIFO_SZ_512)
    #define DATA_OUT_EP_MAX_SIZE_HS USBFIFOSizeToBytes(USB_FIFO_SZ_512)
    
    #define CTL_IN_EP_MAX_SIZE      USBFIFOSizeToBytes(USB_FIFO_SZ_16)
    

    USBDCDCCompositeInit() 函数具有以下特性:

        //
        // Get the Feature set for ULPI
        //
        USBDCDFeatureGet(0, USBLIB_FEATURE_USBULPI, &ui32ulpiFeature);
    
        g_ui16MaxPacketSize = USBFIFOSizeToBytes(USB_FIFO_SZ_64);
    
        //
        // The CDC serial configuration is different for composite devices and
        // stand alone devices.
        //
        if(psCompEntry == 0)
        {
            psInst->sDevInfo.ppsConfigDescriptors = g_ppCDCSerConfigDescriptors;
    
            if(USBLIB_FEATURE_ULPI_HS == ui32ulpiFeature)
            {
                psInst->sDevInfo.ppsConfigDescriptors = g_ppCDCSerConfigDescriptorsHS;
                g_ui16MaxPacketSize = USBFIFOSizeToBytes(USB_FIFO_SZ_512);
            }
        }
        else
        {
            psInst->sDevInfo.ppsConfigDescriptors = g_pCDCCompSerConfigDescriptors;
            if(USBLIB_FEATURE_ULPI_HS == ui32ulpiFeature)
            {
                psInst->sDevInfo.ppsConfigDescriptors = g_pCDCCompSerConfigDescriptorsHS;
                g_ui16MaxPacketSize = USBFIFOSizeToBytes(USB_FIFO_SZ_512);
            }
        }
        psInst->sDevInfo.ppui8StringDescriptors = 0;
        psInst->sDevInfo.ui32NumStringDescriptors = 0;
    

    USBDCDCPacketWrite() 函数具有以下检查功能:

        //
        // Can we send the data provided?
        //
        if((ui32Length > g_ui16MaxPacketSize) ||
           (psInst->iCDCTxState != eCDCStateIdle))
        {
            //
            // Either the packet was too big or we are in the middle of sending
            // another packet.  Return 0 to indicate that we can't send this data.
            //
            return(0);
        }
    

    如果 TM4C129 USB 控制器正在使用内部 phy、则它是一个 USB 全速(12Mbit/s)、上面的代码将为 CDC 选择一个64字节的最大数据包大小。

    要获得512字节的最大数据包大小、需要通过 ULPI 接口使用外部 PHY 来获得 USB 高速连接(480 Mbit/s)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我今天早上在代码中发现了这一点、并使用512个值重建库、现在它可以根据我的需要工作。