This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 10.1.1安装错误

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1034416/ccs-10-1-1-installation-error

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

从 TI 网站(www.ti.com/.../CCSTUDIO)下载 CCS10.1.1、演示案例构建失败、并发现与用户访问相关的故障。 CCS 必须以受公司 IT 限制的"管理员"访问权限运行。  

经过仔细检查后、他们发现 可确认的应用程序(CCStudio.exe)不是数字签名的、尽管安装包是数字签名的。 我能否获得 TI 的帮助以了解这是否是一个已知问题? TI 是否可以让 ccstudio.exe 进行签名和发布、或者在最新版本中是否有已签名的版本?  

此致、

Jessica  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica、

    您尝试在哪个主机操作系统上安装 CCS?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Win 10 Enterprise、64位。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Windows 10上没有听说过此类问题。

    CCS 是否以管理员身份安装?

    您能否将所有日志压缩到中  \ccs\install_logs 并附加到此主题?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是拥有完全权限的管理员。 它作为高级用户安装、这是我们的 IT 策略。 当有助于解决问题时、他们告诉我、可执行文件没有数字签名、这就是它无法作为高级用户运行的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为此提出了一个错误。 跟踪链接为 :https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10533

    谢谢

    Ki