This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以向 Code Composer Studio 添加"Call Graph"功能?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1034281/is-it-possible-to-add-a-call-graph-feature-to-code-composer-studio

尊敬的所有 TI 和 Code Composer Studio 开发人员:

我不是顶级 C 语言编程人员。  我依赖跟踪示例项目的调用图、芯片供应商编译器的内置宏、函数、结构、类等、 创建我自己的工作项目。  然后、我将让其他顶级开发人员改进和调试我的代码。  这种策略在其他顶级 IC 供应商的平台上非常有效。

我还喜欢 TI 的顶级硬件质量和大量示例项目。  但是、我发现很难读取 TI 的 CCS 示例代码。

是否可以向 Code Composer Studio 添加"调用图"功能?  此外、还有一项新功能可搜索 TI 编译器和特定于芯片的内置宏、函数、结构、类等?

迅速发展是当今成功的关键。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="486652" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1034281/is-it-possible-to-add-a-call-graph-feature-to-code-composer-studio "]是否可以向 Code Composer Studio 添加"调用图"功能?[/quot]

    有一个调用图集成到"Debug"视图中。 请参阅 CCS 用户指南第5.6节中的图形:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_getting-started.html#building-and-running-your-project

    除了能够解析其他数据的符号之外、您还可以使用 CG XML 实用程序生成静态调用图。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_cg_xml_overview.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    如果我在 Windows 10上运行 CG XML 实用程序、是否必须安装 perl 环境?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="486652" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1034281/is-it-possible-to-add-a-call-graph-feature-to-code-composer-studio/3827651 #3827651"]如果我在 Windows 10上运行 CG XML 实用程序,我是否必须安装 perl 环境?

    仅当您想从 Perl 运行脚本或想要修改/创建脚本时。

    请参阅随附的入门文本文件、section1:

    e2e.ti.com/.../getting_5F00_started.txt


    运行 Perl 脚本的可执行版本(可从开始使用
    1.20.00版)、无需再安装任何组件通常、
    该软件包的 bin 目录将添加到系统路径中。 来运行
    Perl 脚本、或开发您自己的脚本
    需要采取进一步步骤。
    安装 Perl 版本5.8.3或更高版本。 对于 PC 用户、我们建议使用
    ActiveState Perl: www.activestate.com/.../
    安装 Perl 模块 XML::Simple 版本2.12或更高版本。 如果你
    安装 ActiveState Perl 版本5.8.4或更高版本、这将完成
    为您准备。