This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:将 CCS 工程传输到新计算机

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1034222/codecomposer-transferring-ccs-projects-to-a-new-computer

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:C2000WAREMSP432P401RMSP432E401Y

我将会是一台新的 Windows 10计算机、并且会提供有关如何有效地将当前项目 与新的 CCS 安装配合使用的任何信息。

在新计算机上,我打算在安装 CCS、MSP432xx SDK 和 C2000Ware 时使用默认文件夹位置。

我目前在 Windows 10计算机上安装了 CCS 10.4.0.00006。

- 、。我的项目位于默认的.\workspace_v10文件夹中

- 我有适用于 C2000、MSP432P401R 和 MSP432E401Y 处理器的项目。

-用于 MSP432xxx 处理器的 SDK 以及 C2000ware 安装在默认位置(C:\ti)

安装后、我能否将当前项目复制到新文件夹或上的"..\workspace_v10"文件夹中

应采用不同的方法。

谢谢

David Nyarko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我建议导出项目、然后在新设备上导入、而不是复制和粘贴。 这可防止基于文件路径的任何依赖关系在移动设备或文件夹时引起问题。 只要安装了 SDK、C2000Ware 等所有其他软件组件、就不会出现任何问题。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    当我单击任何项目的导出选项时,将显示“导出” 窗口,其中必须“选择导出向导”。  

    接下来的步骤应该是什么?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    以下是我通常采取的步骤:

    导出->文件系统->选择项目(我通常包括所有文件)->到目录(在此处插入位置文件路径)->完成

    然后、您应该能够将项目视为选择位置的文件夹。 然后将此文件夹传输到新设备(Zip IT、闪存驱动器等)、然后您可以在以下位置将项目导入新设备:

    Project -> Import CCS Projects -> Select Search-Directory -> Find the Project Folder -> Select Folder -> Check the project under Discovered projects -> finish

    导入的工程应显示在 CCS IDE 中并位于工作区文件夹中。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您提供详细信息。

    David