This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 雷达编程

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1033924/about-radar-programming

我相信 mmWaveLink 框架将用于配置和控制毫米波雷达器件。

mmWaveLink 此时的流程是否如下?
1.设备管理器 API (rL_device.c)
1.1接通电源后调用 rlDevice PowerOn。

2.传感器控制 API (rL_sensor.c)

可以按此顺序进行呼叫吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki、  

    是的、你是对的。  mmWaveLink 框架充当主子系统和雷达子系统的驱动程序。 它展示了一套低级 API、允许应用启用、配置和控制主 SS 和雷达 SS。 它为应用提供了一个明确定义的平台和操作系统抽象、用于插入通信驱动程序和操作系统例程回调、以便与 TI 毫米波器件通信。 外部处理器可以使用此框架通过 SPI 连接和配置器件。


    mmWaveLink 源代码和库可从‘mmwave_DFP_获取 \ti\control\mmwavelink’

      有关更多详细信息、请参阅 mmWave_DFP_user_guide.pdf、网址为‘mmwave_DFP_ \docs'、它也演示了一些示例。  

    如需进一步说明、请告知我们。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。