This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tm4c129x USB 主机初始化需要在 RTOS 中运行

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1033541/tm4c129x-usb-host-init-need-to-run-in-rtos

你好!

我的代码在没有  RTOS 的情况下运行 USB 串行主机;但是、我想移植到 RTOS。 是否有 使用 RTOS 初始化 USB 端口的示例?

谢谢

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们有一些仅使用 TI-RTOS 的 USB 示例。 您可以在 CCS 的 Resource Explorer 下找到它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、让主机和器件作为 CDC 连接与 RTOS 进行通信。