This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 ti-cgt-arm_20.2.LTS 编译期间、有时会发生内部错误。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1033606/sometimes-an-internal-error-occurs-during-compilation-in-ti-cgt-arm_20-2-2-lts

你好、冠军、
  我是客户、在 ti-cgt-arm_20.2.LTS 编译期间有时会发生内部错误。

  错误信息如下所示:

  内部错误:C:\ti\ti-cgt-arm_20.2.LTS \bin\armacpia.exe 在处理函数(未知或文件范围)文件 D:\05_SoureceCode\...时遇到分段错误 第76行
这是由 TI EABI c/c++解析器中的缺陷导致的。
TI 客户支持可能会建议一种规避方法。
升级到编译器的最新版本可能会解决此问题。
在 E2E 支持论坛中联系 TI、网址为 http://e2e.ti.com 、位于
"开发工具"、"TI c/c++编译器"。 请参阅标题为的链接
"提交问题"。
我们需要看到这条更具体的错误消息以及完整、可重现的消息
包括所有命令行选项的测试用例。
包含由选项--preproc_with_comment 创建的.PP 文件

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="497375" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1033606/sometimes-an-internal-error-occurs-during-compilation-in-ti-cgt-arm_20-2-2-lts ]我们需要看到这条更具体的错误消息以及完整、可重现的消息
    包括所有命令行选项的测试用例。
    包含由选项-preproc_with_comment[/quot]创建的.PP 文件

    您能否提供上述消息中提到的信息?

    有关更多详细信息、请参阅以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_How-to-Submit-a-Compiler-Test-Case.html

    另请注意、今天是假日、因此在您提供所需信息后、明天将收到任何进一步的回复。

    谢谢

    Ki