This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 停止 Code Composer 打开文件

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1158561/stop-code-composer-from-opening-files

我已经使用 Code Composer 几年了。

我发现在 Code Composer 中进行的更新(UltraEdit)在 Code Composer 的世界中似乎并不更新。 我已将 Code Composer 的配置更改为始终使用 UltraEdit、希望这能解决问题。

现在、每次我编译代码时、main.c 文件都会在编译之后打开、从而导致 main.c 的许多窗口

我已经在 UltraEdit 项目中打开了我的所有文件-我不希望 Code Composer 在编译后打开任何文件。 我已经在 Composer 中浏览过首选项、但没有看到任何相关的选择。 有什么想法吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    编译后、CCS 通常不会打开任何源文件。 我猜您正在按下"Debug"按钮、并且 main.c 实际上是在调试会话启动并加载程序后打开的。 是这样吗?

    此外、您使用的是哪个版本的 CCS?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用"Debug"按钮进行编译。 我不知道是否有其他方法来运行代码(发行版除外)。

    我使用的是版本10.4.0.00006。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="377822" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1158561/stop-code-composer-from-opening-files/4356446 #4356446"]我不知道是否有其他方法来运行代码(发行版除外)。

    您还可以执行"手动"启动:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#manual-launch

    在任何情况下、这都不是主要问题。  

    加载程序后、调试器将自动运行到 main 并在那里停止。 然后、它将尝试使用 main 打开源文件。 这就是您看到的内容。 但是、我无法重现您描述的问题。 如果包含 main 的源文件已打开、CCS 不会打开另一个副本。 但是、我确实使用了不同的外部编辑器(PSPAD)。 问题可能是您的编辑器所特有的。 您可以尝试另一种吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki

    我下载了 PSPad 并将 Code Composer 切换为认为 PSPad 是编辑器-只有一个窗口会在我的一天中打开并保持打开状态。 这是一种令人满意的解决方法。