This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将编译器版本更新为 TI v21.6.LTS 后出现 Buildfile 生成错误

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1158348/buildfile-generation-error-after-updating-compiler-version-to-ti-v21-6-1-lts

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

几天前我更新了 CCS、现在在更新之前构建的工程不再构建。  我得到以下错误:

发生构建文件生成错误..
产品 c2000ware_software_package v4.1.0.00当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建停止..

我看不到可以下载 版本为 v4.1.0.00的 C2000ware 的位置、我能找到的最新版本是  4.01.00.00。 是否在安装过程中转置了一个数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    该错误表明您的本地计算机上未安装指定版本的 C2000Ware。 您可以从 TI.com 或 dev.ti.com 或通过在 CCS 中打开 Resource Explorer 来安装 C2000Ware。


    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在帖子中所说、我找不到4.1.0.00版、我可以找到的最新 C2000ware  4.01.00.00。 我已经 安装了版本:4.01.00.00、在更新之前工作正常。  是否有下载4.1的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认在您的本地计算机上安装了版本 v_4_01_00的 C2000Ware。 然后确认该位置是否是 顶部窗口-> Preferences -> Code Composer Studio -> Products Product discovery path 窗口中列出的路径之一。 如果缺少 C2000Ware 安装路径、则应将其添加到产品查找中或将 C2000Ware 重新安装到默认位置。

    是否由于链接变量与存在 C2000Ware 软件包相关联而导致出现此错误?

    请注意、4.1.0.0对应于 C2000Ware v4_01_00_00。  

    此致、

    Ozino