This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6713B:TMS320C6713/编译器版本

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/978016/compiler-tms320c6713b-tms320c6713-compiler-version

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:TI C/C++编译器

您好 TI

我在 C6713平台上遇到一些严重的随机崩溃。 我目前使用的是编译器版本7.4.23。 我的经验是、一些敏感代码 会导致随时间推移而随机发生软件崩溃。

对于比7.4.23新的编译器版本、您建议使用什么?

我尝试使用一些最新版本(例如8.3.3)编译 C6713平台、但该版本似乎不支持 C6713平台。

BR

TAM 变换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="TAM tran"]您建议将哪些编译器版本更新为7.4.23?

    考虑尝试7.4.24版。  我假设您使用的是 Code Composer Studio。  要了解如何获取它、请参阅文章 编译器安装和选择

    [报价用户="TAM tran"]我尝试使用一些最新的新版本(例如8.3.3)编译 C6713平台,但该版本似乎不支持 C6713平台。

    支持 C6700系列器件的编译器的最新版本为7.4.24版。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我尝试切换到编译器版本7.4.24。 但是、我遇到了以下错误:

    >>>

    编译.\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62 -> build\release_cc_tms6x\_poma\conv_framework_CT460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.obj 时
    命令:'C:\ti\ccsv6\tools\compiler\c6000_7.4.24\bin\cl6x -k -al -pr -pden -mv6710 -gen_func_subsections=on -o3 -i"C:\ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.24/include"-i="ccs10_ti_包含"\ccsv2/ti_10_bios_t"
    xdctools_3_22_04_46/packages "-I...\Conv_Framework\if -I...\Conv_Framework\if\DSPBIOS -I...\Conv_Framework -I...\Conv_Framework\OS -I...\Conv_Framework\Framework\Core_Core_Core_Core_I.\Conv.\Core_Core_Core_Core_Core_Core_I.\Conw.\Conw.\Core_Core_Cor.\Core_Core_Core_Core_Cor.\Core_Core_Cor.\Core_Core_I.
    Framework_Core\msgsys -I...\Conv_Framework\Framework\Core_Core\periodicmanager -I...\Conv_Framework\Drivers\VPC\Streaming -I...\Conv_Framework\Drivers\VPC -I...\Conv_Framework\Drives\Common\DPRAM -I.\.\Conv_Services -I.\Conv_Conv.\Conv_Conv.\Conv_Conv.\Conv.\Conv_Conv.\Conv.\Conv.\Conv.\Conv.\Conv.
    Work\OS\DSPBIOS -I...\SharedLibs\CtrlLib -I...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460 -I...\Conv_Framework\Drivers\VPC\Flex -I.\..\Conv_Framework\Drivers\VPC\CT_d_dSPBIOS_-d_SECTIONS -dSPHS_d_SECTIONS -dSPBIOS_d_D -d_SECTIONS -d_D -SPBIOS_D -D -D -SPBIOS_D -D -D -D -SECTIONS
    0 -fsbuild\release_cc_tms6x\_poma\conv_framework_CT460 -frbuild\release_cc_tms6x\_poma\conv_framework_CT460 ..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62'
    输出:'
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在第593行:
    [E0003]
    常数规格无效
    PRD_Obj 1、Prd10ms、0、_period、_mode、 _function、_arg0、_arg1、_order、_filter、 _maxformat、_sumformat、_avgformat、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第593行中的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    PRD_Obj 1、Prd10ms、0、0Ah、连续、 _RiGiDriver10ms、00h、00h、01h、00h、 %g 刻度、%g 刻度、%.2f 刻度、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在936行:
    [E0003]
    常数规格无效
    SWI_Obj 1、KNL_swi、0、_function、_pri、 _mailbox、_arg0、_arg1、_Dorta、_order、 _filter、_maxformat、_sumformat、_avgformat、_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、在第936行添加注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    SWI_Obj 1、KNL_swi、0、_KNL_run、00h、 00h、00h、00h、01h、00h、 02h、%g INSTRUMENS、%g INSTRUMENS、%.2f INSTRUM_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在957行:
    [E0003]
    常数规格无效
    Swi_Obj 1、PRD_swi、0、_function、_pri、 _mailbox、_arg0、_arg1、_Dorta、_order、 _filter、_maxformat、_sumformat、_avgformat、_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、请在第957行添加注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    Swi_Obj 1、PRD_swi、0、PRD_F_swi、03h、 00h、00h、00h、01h、00h、 02h、%g INSTRUMENS、%g INSTRUMENS、%.2f INSTRUM_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在978行:
    [E0003]
    常数规格无效
    Swi_Obj 1、SwiRateHigh1、0、_function、_pri、 _mailbox、_arg0、_arg1、_Dorta、_order、 _filter、_maxformat、_sumformat、_avgformat、_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第978行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    Swi_Obj 1、SwiRateHigh1、0、_OnSwiRateHigh1、0Ah、 00h、00h、00h、01h、00h、 02h、%g INSTRUMENS、%g INSTRUMENS、%.2f INSTRUM_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在第999行:
    [E0003]
    常数规格无效
    Swi_Obj 1、SwiRateHigh2、0、_function、_pri、 _mailbox、_arg0、_arg1、_Dorta、_order、 _filter、_maxformat、_sumformat、_avgformat、_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第999行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    Swi_Obj 1、SwiRateHigh2、0、_OnSwiRateHigh2、09h、 00h、00h、00h、01h、00h、 02h、%g INSTRUMENS、%g INSTRUMENS、%.2f INSTRUM_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在线路1020处:
    [E0003]
    常数规格无效
    Swi_Obj 1、SwiRateHigh3、0、_function、_pri、 _mailbox、_arg0、_arg1、_Dorta、_order、 _filter、_maxformat、_sumformat、_avgformat、_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第1020行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    Swi_Obj 1、SwiRateHigh3、0、_OnSwiRateHigh3、05h、 00h、00h、00h、01h、00h、 02h、%g INSTRUMENS、%g INSTRUMENS、%.2f INSTRUM_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 第1053行:
    [E0003]
    常数规格无效
    TSK_Obj 1、TSK_IDLE、0、_iFXN、_iARG0、 _iARG1、_iARG2、_iARG3、_iARG4、_iARG5、 _iARG6、_iARG7、_iAUTOSTK、_iMANSTK、_iSTKSZ、 _iSTKSEG、_iPRI、_iENV、_iEXITFLAG、_iUSETSKNAME、 _iSTATREG、_order、_filter、_maxformat、_sumformat、 _avgf
    mat、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第1053行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    TSK_Obj 1、TSK_IDLE、0、IDL_F_LOOP、00h、 00h、00h、00h、00h、00h、 00h、00h、01h、空、0400h、 IRAM、00h、00h、01h、00h、 00h、00h、02h、%g inst,%g inst, %.2f 安装、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 第1086行:
    [E0003]
    常数规格无效
    TSK_Obj、Tsk1、100ms、0、_iFXN、_iARG0、 _iARG1、_iARG2、_iARG3、_iARG4、_iARG5、 _iARG6、_iARG7、_iAUTOSTK、_iMANSTK、_iSTKSZ、 _iSTKSEG、_iPRI、_iENV、_iEXITFLAG、_iUSETSKNAME、 _iSTATREG、_order、_filter、_maxformat、_sumformat、 _avgf
    mat、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第1086行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    TSK_Obj、Tsk100ms、0、_task100ms、00h、 00h、00h、00h、00h、00h、 00h、00h、01h、空、0800h、 SDRAM、04h、00h、01h、01h、 00h、00h、02h、%g inst,%g inst, %.2f 安装、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在第1119行:
    [E0003]
    常数规格无效
    TSK_Obj、Tsk1、10ms、0、_iFXN、_iARG0、 _iARG1、_iARG2、_iARG3、_iARG4、_iARG5、 _iARG6、_iARG7、_iAUTOSTK、_iMANSTK、_iSTKSZ、 _iSTKSEG、_iPRI、_iENV、_iEXITFLAG、_iUSETSKNAME、 _iSTATREG、_order、_filter、_maxformat、_sumformat、 avgfo
    在、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第1119行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    TSK_Obj、Tsk10ms、0、_task10ms、00h、 00h、00h、00h、00h、00h、 00h、00h、01h、空、0800h、 SDRAM、06h、00h、01h、01h、 00h、00h、02h、%g inst,%g inst, %.2f 安装、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在1152行:
    [E0003]
    常数规格无效
    TSK_Obj、Tsk1、0、_iFXN、_iARG0、 _iARG1、_iARG2、_iARG3、_iARG4、_iARG5、 _iARG6、_iARG7、_iAUTOSTK、_iMANSTK、_iSTKSZ、 _iSTKSEG、_iPRI、_iENV、_iEXITFLAG、_iUSETSKNAME、 _iSTATREG、_order、_filter、_maxformat、_sumformat、 _avgform
    、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第1152行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    TSK_Obj、Tsk1、0、_task1、00h、 00h、00h、00h、00h、00h、 00h、00h、01h、空、0800h、 SDRAM、03H、00h、01H、01H、 00h、00h、02h、%g inst,%g inst, %.2f 安装、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在第1185行:
    [E0003]
    常数规格无效
    TSK_Obj、TskFdspLoad、0、_iFXN、_iARG0、 _iARG1、_iARG2、_iARG3、_iARG4、_iARG5、 _iARG6、_iARG7、_iAUTOSTK、_iMANSTK、_iSTKSZ、 _iSTKSEG、_iPRI、_iENV、_iEXITFLAG、_iUSETSKNAME、 _iSTATREG、_order、_filter、_maxformat、_sumformat、 _A
    格式、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第1185行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    TSK_Obj、TskFdspLoad、0、_CpuLoadTask、00h、 00h、00h、00h、00h、00h、 00h、00h、01h、空、0800h、 IRAM、01H、00h、01H、01H、 00h、00h、02h、%g inst,%g inst, %.2f 安装、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在第1218行:
    [E0003]
    常数规格无效
    TSK_Obj、TskLS_GI_OUT、0、_iFXN、_iARG0、 _iARG1、_iARG2、_iARG3、_iARG4、_iARG5、 _iARG6、_iARG7、_iAUTOSTK、_iMANSTK、_iSTKSZ、 _iSTKSEG、_iPRI、_iENV、_iEXITFLAG、_iUSETSKNAME、 _iSTATREG、_order、_filter、_maxformat、_sumformat、 _
    gformat、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第1218行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    TSK_Obj、TskLS_GI_OUT、0、_TxLowSpeedGi、00h、 00h、00h、00h、00h、00h、 00h、00h、01h、空、0800h、 SDRAM、08h、00h、01h、01h、 00h、00h、02h、%g inst,%g inst, %.2f 安装、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在第1251行:
    [E0003]
    常数规格无效
    TSK_Obj 1、TskLS_RI_GI_IN、0、_iFXN、_iARG0、 _iARG1、_iARG2、_iARG3、_iARG4、_iARG5、 _iARG6、_iARG7、_iAUTOSTK、_iMANSTK、_iSTKSZ、 _iSTKSEG、_iPRI、_iENV、_iEXITFLAG、_iUSETSKNAME、 _iSTATREG、_order、_filter、_maxformat、_sumformat、
    avgformat、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第1251行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    TSK_Obj、TskLS_RI_GI_IN、0、_RxLowSpeedRii、00h、 00h、00h、00h、00h、00h、 00h、00h、01h、空、0800h、 SDRAM、09H、00h、01H、01H、 00h、00h、02h、%g inst,%g inst, %.2f 安装、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在第1284行:
    [E0003]
    常数规格无效
    TSK_Obj、TskLS_RI_OUT、0、_iFXN、_iARG0、 _iARG1、_iARG2、_iARG3、_iARG4、_iARG5、 _iARG6、_iARG7、_iAUTOSTK、_iMANSTK、_iSTKSZ、 _iSTKSEG、_iPRI、_iENV、_iEXITFLAG、_iUSETSKNAME、 _iSTATREG、_order、_filter、_maxformat、_sumformat、 _
    gformat、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第1284行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    TSK_Obj、TskLS_RI_OUT、0、_TxLowSpeedRi、00h、 00h、00h、00h、00h、00h、 00h、00h、01h、空、0800h、 SDRAM、08h、00h、01h、01h、 00h、00h、02h、%g inst,%g inst, %.2f 安装、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在第1439行:
    [E0003]
    常数规格无效
    STS_Obj 1、IDL_busyObj、0、_prev、_filter、 _maxformat、_sumformat、_avgformat、_op、_uType、 _ia、_ib、_ic、_pstellow
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第1439行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    STS_Obj 1、IDL_busyObj、0、00h、01h、 %g、%g、%.2f、_op、_uType、 _ia、_ib、_ic、_pstellow
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在第1457行:
    [E0003]
    常数规格无效
    STS_Obj 1、STS_GeneratorSim、0、_prev、_filter、 _maxformat、_sumformat、_avgformat、_op、_uType、 _ia、_ib、_ic、_pstellow
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第1457行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    STS_Obj 1、STS_GeneratorSim、0、00h、01h、 %g、%g、%.2f、_op、_uType、 _ia、_ib、_ic、_pstellow
    16汇编错误、无汇编警告
    源代码中的错误-汇编器已中止
    >>编译失败
    '
    exitcode:1.
    文件名:..\..\Conv_Framework\Conv_Framework.yml
    项目:Conv_framework CT460
    配置:release_cc_tms6x1错误。
    ***构建失败***
    [错误摘要结束]

    1构建系统警告:

    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    您能给我一些提示、让我们继续前进吗?

    BR

    TAM 变换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还有另一个问题与您的问题类似的主题: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/798123。 请尝试他们所做的操作、看看您是否可以使用编译器7.4.24成功编译。

    但是、我建议您在尝试不同版本的编译器之前找出导致崩溃问题的根本原因。 如果您不确定崩溃是由编译器错误引起的、则只尝试不同版本的编译器不一定有用。   

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,建中

    我们将使用编译器版本7.4.23处理一些代码、优化级别在0和3之间不同。 使用优化级别0至2时、相同代码运行没有问题、但使用级别3 (-O3)时、代码会在随机时间周期内崩溃。 因此、我们希望更改为最新的编译版本、以查看是否存在任何差异。

    回到 原来的问题。 我不确定是否正确理解了问题:我们能否更改为编译版本7.4.24、或者不使用当前配置(.tcf 文件)、或者是否需要为使用版本7.4.24设置一些编译选项

    >>>

    版本7.4.24 C6000编译器是支持 COFF 的最后一个版本。  所有后续版本仅支持 EABI (ELF 目标格式)。  没有进一步支持 COFF 的计划

    <<<<<<<<<<<<<<<

    请提供帮助

    BR

    TAM 变换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tam Tran、

    感谢您提供背景信息。 在尝试新版本的编译器之前、您能否缩小有问题的源文件的范围? 您可以使用 CCS 文件特定选项 为每个源文件设置不同的优化级别、并查看导致崩溃的文件。 然后、您可以关注该文件并查看是否有任何可能导致崩溃的可疑代码。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,建中

    是的、我已经完成了。 我已缩小到1个文件、但它确实导致了此问题。

    正如我在优化级别0、1和2之前所说的那样、不会导致崩溃。 但是、通过使用3级、问题就会发生。 我对编译版本7.4.12和7.4.23感到不满

    请帮助我更改为编译版本7.4.24。 这是我们的评估步骤之一、如果7.4.24版本足够稳定、可用于我们的平台、那么我们将要更改为此版本。

    现在、由于编译版本不兼容、我将面临以下编译错误。 由于编译版本的更改、您能否帮助我具体解决此问题。

    谢谢

    BR

    TAM 变换

    常数规格无效
    PRD_Obj 1、Prd10ms、0、_period、_mode、 _function、_arg0、_arg1、_order、_filter、 _maxformat、_sumformat、_avgformat、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第593行中的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    PRD_Obj 1、Prd10ms、0、0Ah、连续、 _RiGiDriver10ms、00h、00h、01h、00h、 %g 刻度、%g 刻度、%.2f 刻度、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在936行:
    [E0003]
    常数规格无效
    SWI_Obj 1、KNL_swi、0、_function、_pri、 _mailbox、_arg0、_arg1、_Dorta、_order、 _filter、_maxformat、_sumformat、_avgformat、_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、在第936行添加注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    SWI_Obj 1、KNL_swi、0、_KNL_run、00h、 00h、00h、00h、01h、00h、 02h、%g INSTRUMENS、%g INSTRUMENS、%.2f INSTRUM_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在957行:
    [E0003]
    常数规格无效
    Swi_Obj 1、PRD_swi、0、_function、_pri、 _mailbox、_arg0、_arg1、_Dorta、_order、 _filter、_maxformat、_sumformat、_avgformat、_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、请在第957行添加注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    Swi_Obj 1、PRD_swi、0、PRD_F_swi、03h、 00h、00h、00h、01h、00h、 02h、%g INSTRUMENS、%g INSTRUMENS、%.2f INSTRUM_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在978行:
    [E0003]
    常数规格无效
    Swi_Obj 1、SwiRateHigh1、0、_function、_pri、 _mailbox、_arg0、_arg1、_Dorta、_order、 _filter、_maxformat、_sumformat、_avgformat、_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第978行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    Swi_Obj 1、SwiRateHigh1、0、_OnSwiRateHigh1、0Ah、 00h、00h、00h、01h、00h、 02h、%g INSTRUMENS、%g INSTRUMENS、%.2f INSTRUM_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在第999行:
    [E0003]
    常数规格无效
    Swi_Obj 1、SwiRateHigh2、0、_function、_pri、 _mailbox、_arg0、_arg1、_Dorta、_order、 _filter、_maxformat、_sumformat、_avgformat、_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第999行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    Swi_Obj 1、SwiRateHigh2、0、_OnSwiRateHigh2、09h、 00h、00h、00h、01h、00h、 02h、%g INSTRUMENS、%g INSTRUMENS、%.2f INSTRUM_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在线路1020处:
    [E0003]
    常数规格无效
    Swi_Obj 1、SwiRateHigh3、0、_function、_pri、 _mailbox、_arg0、_arg1、_Dorta、_order、 _filter、_maxformat、_sumformat、_avgformat、_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第1020行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    Swi_Obj 1、SwiRateHigh3、0、_OnSwiRateHigh3、05h、 00h、00h、00h、01h、00h、 02h、%g INSTRUMENS、%g INSTRUMENS、%.2f INSTRUM_filtmaxmult、 filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 第1053行:
    [E0003]
    常数规格无效
    TSK_Obj 1、TSK_IDLE、0、_iFXN、_iARG0、 _iARG1、_iARG2、_iARG3、_iARG4、_iARG5、 _iARG6、_iARG7、_iAUTOSTK、_iMANSTK、_iSTKSZ、 _iSTKSEG、_iPRI、_iENV、_iEXITFLAG、_iUSETSKNAME、 _iSTATREG、_order、_filter、_maxformat、_sumformat、 _avgf
    mat、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第1053行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    TSK_Obj 1、TSK_IDLE、0、IDL_F_LOOP、00h、 00h、00h、00h、00h、00h、 00h、00h、01h、空、0400h、 IRAM、00h、00h、01h、00h、 00h、00h、02h、%g inst,%g inst, %.2f 安装、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 第1086行:
    [E0003]
    常数规格无效
    TSK_Obj、Tsk1、100ms、0、_iFXN、_iARG0、 _iARG1、_iARG2、_iARG3、_iARG4、_iARG5、 _iARG6、_iARG7、_iAUTOSTK、_iMANSTK、_iSTKSZ、 _iSTKSEG、_iPRI、_iENV、_iEXITFLAG、_iUSETSKNAME、 _iSTATREG、_order、_filter、_maxformat、_sumformat、 _avgf
    mat、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第1086行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    TSK_Obj、Tsk100ms、0、_task100ms、00h、 00h、00h、00h、00h、00h、 00h、00h、01h、空、0800h、 SDRAM、04h、00h、01h、01h、 00h、00h、02h、%g inst,%g inst, %.2f 安装、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在第1119行:
    [E0003]
    常数规格无效
    TSK_Obj、Tsk1、10ms、0、_iFXN、_iARG0、 _iARG1、_iARG2、_iARG3、_iARG4、_iARG5、 _iARG6、_iARG7、_iAUTOSTK、_iMANSTK、_iSTKSZ、 _iSTKSEG、_iPRI、_iENV、_iEXITFLAG、_iUSETSKNAME、 _iSTATREG、_order、_filter、_maxformat、_sumformat、 avgfo
    在、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第1119行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    TSK_Obj、Tsk10ms、0、_task10ms、00h、 00h、00h、00h、00h、00h、 00h、00h、01h、空、0800h、 SDRAM、06h、00h、01h、01h、 00h、00h、02h、%g inst,%g inst, %.2f 安装、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在1152行:
    [E0003]
    常数规格无效
    TSK_Obj、Tsk1、0、_iFXN、_iARG0、 _iARG1、_iARG2、_iARG3、_iARG4、_iARG5、 _iARG6、_iARG7、_iAUTOSTK、_iMANSTK、_iSTKSZ、 _iSTKSEG、_iPRI、_iENV、_iEXITFLAG、_iUSETSKNAME、 _iSTATREG、_order、_filter、_maxformat、_sumformat、 _avgform
    、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第1152行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    TSK_Obj、Tsk1、0、_task1、00h、 00h、00h、00h、00h、00h、 00h、00h、01h、空、0800h、 SDRAM、03H、00h、01H、01H、 00h、00h、02h、%g inst,%g inst, %.2f 安装、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在第1185行:
    [E0003]
    常数规格无效
    TSK_Obj、TskFdspLoad、0、_iFXN、_iARG0、 _iARG1、_iARG2、_iARG3、_iARG4、_iARG5、 _iARG6、_iARG7、_iAUTOSTK、_iMANSTK、_iSTKSZ、 _iSTKSEG、_iPRI、_iENV、_iEXITFLAG、_iUSETSKNAME、 _iSTATREG、_order、_filter、_maxformat、_sumformat、 _A
    格式、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第1185行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    TSK_Obj、TskFdspLoad、0、_CpuLoadTask、00h、 00h、00h、00h、00h、00h、 00h、00h、01h、空、0800h、 IRAM、01H、00h、01H、01H、 00h、00h、02h、%g inst,%g inst, %.2f 安装、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、错误! 在第1218行:
    [E0003]
    常数规格无效
    TSK_Obj、TskLS_GI_OUT、0、_iFXN、_iARG0、 _iARG1、_iARG2、_iARG3、_iARG4、_iARG5、 _iARG6、_iARG7、_iAUTOSTK、_iMANSTK、_iSTKSZ、 _iSTKSEG、_iPRI、_iENV、_iEXITFLAG、_iUSETSKNAME、 _iSTATREG、_order、_filter、_maxformat、_sumformat、 _
    gformat、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype
    "...\..\Conv_Framework\OS\DSPBIOS\CT_460\framework_DSPBIOS_CCS5cfg.s62"、第1218行的注释:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    TSK_Obj、TskLS_GI_OUT、0、_TxLowSpeedGi、00h、 00h、00h、00h、00h、00h、 00h、00h、01h、空、0800h、 SDRAM、08h、00h、01h、01h、 00h、00h、02h、%g inst,%g inst, %.2f 安装、_filtmaxmult、_filtsummult、_unittype  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tam Tran、  

    您正在使用的 DSPBIOS 版本 BIOS_5_42_02_10是一个相当旧的版本、并通过编译器7.3.1进行了验证。 请参阅此处的发行说明: http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/dspbios/5_42_02_10/exports/docs/Bios_5_42_02_10_release_notes.html

    因此、我不确定我们是否可以解决您使用7.4.27的问题。

    谢谢、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,建中

      如果我们要升级到比7.4.23更高的编译版本、您建议对 C6713平台使用 BIOS_5_42_02_10而不是 BIOS_5_42_10?

    您正在谈论7.4.27? C6713平台是否有比7.4.24更新的编译版本?

    BR

    TAM 变换   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我输入错误。 我是说7.4.24、它是支持 C6700系列器件的编译器的最后一个版本。

    谢谢、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已找到代码中的错误并已解决问题

    非常感谢您的大力支持

    BR

    TAM 变换