This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Eclipse、MacOS

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/978513/eclipse-macos

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

这几乎肯定是一个 Eclipse 问题、但我想我会在这个论坛中询问是否有人提出了一个解决方案。

由于升级到 Big Sur (我刚刚意识到 CCS10在 Big Sur 尚不受支持)、我无法再在 CCS (Eclipse)中移动和停靠任何窗口。 抓取任何窗口选项卡(例如、打开编辑器、大纲、呼叫层次结构等)并尝试拖动它不起作用-窗口将不会移动或分离。 可以右键单击窗口选项卡并选择分离、但不能将分离的窗口停靠在任何位置。

我正在运行 CCS 10.1.1.00004,我不确定 Eclipse 是否安装和使用其自己的 Java JRE,或者它是否依赖于系统 JRE (我假设是前者)。 我的 Mac 上的 Java 是/usr/bin/java、版本为1.8.0_151。

是否有其他人看到过这种情况并找到了一个解决方案或研究该问题的地方? 我在网上发现的这个问题很少,如果这是 Eclipse /大苏尔的一个课程问题,我会发现这个问题很神奇。  

谢谢!

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我可以在我的大苏尔航空上确认这一点。  我看到了大苏尔的其他问题、例如调整窗口大小压缩或拉伸字体。  通常、在窗口中点击会触发刷新。  我们通常每年更新一次 Eclipse (超出修复范围)。  下一个是 CCSv11夏季中旬。

    我尝试运行 Eclipse 启动器而不是 CCStudio.app、我在那里看到了同样的东西、因此它看起来确实是 Eclipse。  我将进一步探讨。  我将提交一个错误以跟踪我们一方的此问题。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    以下是跟踪问题的错误 ID。   https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10249

    CCSv10.3将在 Big Sur 上执行更多测试、但根据问题所在的位置、直到11.0问题才会得到解决。  如果此问题需要进行主要的 Eclipse 或 JRE 升级,可能会将其推送至11。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我和 Big Sur 的 MBA 课程似乎很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您查看此信息并创建用于跟踪问题的 TT。 这可以解决问题的程度-希望 Eclipse 或 JRE 端的某些内容因其他投诉而得到解决。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我注意到您输入的上述缺陷已被接受、并计划在 CCS v11.0中解决。 我很好奇、是否有 CCS 测试计划可供早期访问? 我希望能够使用 CCS 解决这个问题、即使它是在 Beta 级代码中。

    我注意到您提到的有关调整大小和刷新的内容、以及有时放宽左侧编辑器行编号的内容。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我可以看到我们是否可以将您添加到测试版列表中。  我们通常不进行公开测试、但最好能有更多的实际使用量。  目前、我们仍在开发 CCSv10.3、该版本将于4月初推出。  CCSv11.0看起来像六月。

    通过 CCSv11、我们将挑选一个新的 Eclipse 和 JRE、它应该有助于解决大苏尔问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的考虑。 我肯定会使用测试版并就我看到的任何其他问题提供反馈、因此如果有"私人测试版"计划、请注册我。

    此外、我刚刚安装了 Eclipse 2020-12 (4.18.0)嵌入式 C/C++封装、以查看其外观。 我可以随意移动和停靠窗口、似乎没有任何调整大小/刷新问题。 因此,看来生态系统组织已经解决了大苏尔的大部分问题。  

    再次感谢。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。  这应该会为 CCSv11提供帮助。