This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 xds560v2 PRO TRACE 的 CCS8.3

Guru**** 2951600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/981950/ccs8-3-with-xds560v2-pro-trace

我尝试将 CCS8.3与 XDS560V2 PRO TRACE 搭配使用、驱动程序在器件管理器中出现奇数/无法使用 CC8.3在 CCS 中连接。   (可能已从同事那里获得)

此外、还尝试获取 XDS560V2的 CCS 仿真器。 下载该驱动程序和仿真器的位置?

在 cc8.3中、我应该使用什么校正的网络闪烁来搜索... 我猜测 以下 software-dl.ti.com/.../latest 内容、但这是不正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Clive Dawkins">我尝试将 CCS8.3与 XDS560V2 PRO TRACE 搭配使用、驱动程序在设备管理器中出现奇数/无法使用 CC8.3连接到 CCS。  [/报价]

    尝试连接 CCS 时、您看到的确切错误消息是什么? 尝试运行 JTAG 连接测试时的结果是什么?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AMCrhRy9n80ZsUrBFVdo1Q__FUz-xrs__LATEST

    [引用 user="Clive Dawkins">另外,尝试获取 XDS560V2的 CCS 仿真器。 此驱动程序和仿真器下载的位置?

    这些驱动程序应与 CCS 安装程序捆绑在一起、并默认安装。 如果您在创建目标配置时看到 XDS560v2的选项、则应已安装该配置。

    谢谢

    Ki