This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Mac OSX Big Sur 中的 Code Composer Studio 慢速调试

Guru**** 2944380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/981935/code-composer-studio-slow-debug-in-mac-osx-big-sur

运行 CCS 10.2。  我刚刚升级到 OSX Big Sur、与 TI 处理器的交互速度很慢。  我尝试了 MSP430和 C2000板。  这两个都有旋转球、响应速度明显慢于以前。  我现在看到(有点晚)官方目前不支持 Big Sur、但我想让您在测试中查找此问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请告诉我 、在 CCS 变为 OSX Big Sur 兼容之前、是否有任何变通办法会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    CCS 在大苏尔有几个已知问题、例如:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10173

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10249

    等等。

    虽然我们计划通过 CCS 10.3.0正式支持(使用进行测试) Bug Sur、但并非所有问题都能在那时得到解决。 我们预计大多数问题都将通过 CCS 11.0.0解决、CCS 11.0.0将选择一个新的 Eclipse 版本来解决许多问题。

    我没有听说过的一件事是大苏尔调试性能缓慢的任何问题。 我在运行 Big Sur 的 Macbook Air 2014中使用了 CCS 10.2.0、但没有发现在运行 Catalina 时性能出现任何下降。 我没有听说过大苏尔 CCS 的自动化测试中出现任何减速问题。 但是、我将传递此消息、以便人们了解(并将对此进行关注)。

    谢谢

    Ki