This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法选择已安装的 ARM 编译器5.2.6

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/981981/not-able-to-select-already-installed-arm-compiler-5-2-6

Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我安装了 ARM 编译器5.2.6。 为什么我无法在项目属性中选择它?

设置详细信息:

CCSv9.20

BLE Stack 2.2.1

CC2650 Launchpad

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看一下 CCS 编译器发现  、ARM 编译器5.2.6是否显示为已发现?

    如果不是:

    1. 使用  Window→Preferences→Code Composer Studio→Build→Compilers 菜单上的 Refresh 按钮 是否会发现 ARM 编译器5.2.6?
    2.  工具发现路径上安装了哪个 ARM 编译器5.2.6的目录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Chester Gillon"]使用菜单  Window→Preferences→Code Composer Studio→Build→Compilers 中的 Refresh 按钮是否 会发现 ARM 编译器5.2.6?

    否

    [引用 user="Chester Gillon"]工具 发现路径上安装了 ARM 编译器5.2.6的目录吗?[/quot]

    它不在 C:\ti\ccs920\ccs\tools\compiler 的位置

    但是、如果我转到"Installed Software"、我可以看到 ARM 编译器5.2.6。 下面的图片中现在是5.2.9、因为我进行了更新。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C :\ti\ccs920\ccs\tools\compiler[/quotes]如果您查看 C 驱动器、能否找到编译器安装在哪个目录中?

    Code Composer Studio 安装详细信息对话框不指示产品安装在哪个目录中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我搜索了"5.2.9"并找到了位于"C:\ti\ccs920\ccs\eclipse\plugins"的 TMS470_5.2.9。 当我将此文件夹位置添加到工具发现路径时、单击"Refresh"、ARM 编译器5.2.9不会显示"Discovered Tools"。

    这种情况非常令人厌烦。 我之前没有遇到这个问题。 安装 CCSv10.1后可能导致了此问题。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Markel Robregado]]我搜索了"5.2.9"、找到了位于"C:\ti\ccs920\ccs\eclipse\plugins"的 TMS470_5.2.9。 当我将此文件夹位置添加到工具发现路径中、然后单击"Refresh"时、ARM 编译器5.2.9不会显示"Discovered Tools"。 eclipse\plugins 目录仅包含 CCS 要使用的编译定义、而不是编译器本身。

    我刚刚记得之前报告 的 CCS:CCS 9.2.0.00013无法运行 TI ARM 编译器工具18.1.x 的安装程序 、原因与 CCS 9.2相同。 其中、就 Eclipse 而言、编译器已报告为已安装在 Code Composer Studio Installation Details 对话框中、但实际编译器尚未安装。

    您能否尝试参考帖子中列出的以下变通办法:

    [引用 USER="Rafael ]*作为一种权变措施、您只需运行正确下载到目录%CCS_INSTALL_DIR%/ccs/eclipse/downloads 的安装程序并指向目录%CCS_INSTALL_DIR%/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_即可 [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以了。 非常感谢。

    -kel