This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关为 DSP/BIOS 和 C55xx 器件安装的最新 CCS 和软件组件的问题?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/981570/question-about-most-up-to-date-ccs-and-software-components-to-install-for-dsp-bios-and-c55xx-devices

您好!

在上一篇文章 中、有人提到了为 TMS320C55xx 器件上基于 DSP/BIOS 的项目提供最新支持的产品如下:

DSP/BIOS 5.42.00.07和 DSP/BIOS 5.42.02.10
CCS 7.3或更高版本
C5500 4.4.1的 CGT
XDCTools 3.24.05.48
xDAIS 7.24.00.04

我能得到一个确认吗,这确实是正确的,因为我在 XDCtools 3.24.05.48的发行说明中没有看到这些器件的任何说明 ,而之前版本的 XDCtools 却明确提到了对 C55器件的支持。。。。

器件支持

此版本支持以下器件系列:

   C6000系列- C674、C67P、C64P、C66、C64T
   C2000系列- C28
   ARM 处理器- TMS470、ARM7/9、Cortex A8/M3/R4
   MSP430
   本地开发主机(Windows、Linux)
C55??????????

那么、如果这是一个监督、那么什么是更适合使用基于 DSP/BIOS 的项目和从 CCS 3.3移植的项目的 CCS 版本 XDCtools 版本等呢?

提前感谢您的参与、

市民