工具/软件:Code Composer Studio
CCS 版本信息:
Code Composer Studio
版本:10.2.0.00009
操作系统:Windows 10、v.10.0.1086_64/Win32
Java 版本:1.8.0_144
我正在使用定制板上的 Tiva TM4C123 64引脚部件。 我一直在使用 FatFS 代码、尝试将其移植到 Winbond SPI 串行闪存。
我在文件中的某一行设置断点(请参阅下面的内容)。 然后、我切换了断点以将其删除、它的作用类似于断点仍然处于活动状态。
我已关闭 CCS v10并重新打开、同样出现了问题。 我清理了项目并重建了它、同样的问题(代码在行上停止、就像有一个断点一样。
菜单项 Run -> Remove All breakpoints (运行->删除所有断点)为灰色(向我指示用户没有断点)。 加载程序以进行调试时,它在 main()停止,并在 main()处有一个'hided'断点。
我是否可以不小心在下面所示的行中添加了一个隐藏的断点。 如果是、是否有方法可以删除隐藏的断点?
还有什么可以解释这种行为?
提前感谢