This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:我使用 UniFlash 和 CCS 通过 XDS110写入 TMS320F28375D、但由于错误、我无法写入。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/980299/ccs-tmdsemu110-u-i-write-to-tms320f28375d-with-xds110-with-uniflash-and-ccs-but-i-cannot-write-due-to-an-error

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 TMS320F28375D

工具/软件:Code Composer Studio

我无法回复、因此我将在此处创建以下继续项。

e2e.ti.com/.../3573068

主题
我使用 UniFlash 和 CCS 的 XDS110写入 TMS320F28375D、但由于错误、无法写入。

我手动更新了固件、但没有改进。

我连接了 TI 14引脚 JTAG 隔离器并尝试写入、并且能够正常写入和调试。

作为改进的理由、会考虑什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="user6507111"]我连接了 TI 14引脚 JTAG 隔离器并尝试写入、并且能够正常写入和调试。[/quot]

    我很高兴听到您能够正常调试。 ISO 适配器可能提供了与定制板的更稳定的连接。 我之前假设 XDS100调试探针已直接连接到电路板上的14引脚 JTAG 接头?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDS100 / 200调试探针直接连接到电路板上的14引脚 JTAG 接头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、很高兴听到适配器提供了帮助