This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将编码 windows-1251恢复为 CCS10.2.0.00009?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/980270/how-to-revert-the-encoding-windows-1251-to-ccs10-2-0-00009

如何在 CCS-10.2.0.00009 Linux 版本中恢复 cp1251编码。

已安装此更新、我的项目已崩溃。

我使用字符发生器在 LCD 上显示西里尔字母。 它不适用于 UTF-8。

我使用了变通办法-适用于 cp1251的外部编辑器、但这使得调试程序非常困难。

请提供您的建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergiy、

    请参阅以下有关 Linux 上的 cp1251编码的主题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/942563

    Sergiy Shaganian 说:
    已安装此更新,我的项目崩溃。

    项目"崩溃"到底意味着什么? CCS IDE 本身是否崩溃?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki。
    我读取这个线程。 是的、我只是这么做-我使用外部编辑器、但调试很糟糕、因为我用俄语写的所有评论都无法阅读。
    项目崩溃的详细信息。 也许我说得不好、但在之前的形式中、程序在将 UTF8格式的西里尔符号传输到字符发生器并进行处理时挂起。
    因此、我更容易返回 CCS 9.3、而不是重做已工作多年的项目。
    遗憾的是、您删除了 CP1251编码-这使 CCS 变得更好。 对我来说很遗憾!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sergiy Shagananani">很遗憾您删除了 CP1251编码-这使 CCS 变得不是更好。 对我来说很遗憾![/引述]

    我可能不是 CCS 开发团队有意识的决定、而是我们在更新较新版本中的 Eclipse 版本时继承的决定。 很抱歉造成负面影响。