This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:将 xwr1642演示导入 CCS 时出现问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/978712/ccs-awr1642-problem-with-import-xwr1642-demo-to-ccs

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用最新的工业工具箱和毫米波 SDK 3.05。 我想将 awr1642演示项目导入 CCS、但遇到一些问题。

请参阅以下详细信息...
MMW_DSS_16xx
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr16xx/MMW/dss_mmw.cfg"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr16xx/MMW/dss_mmw.h"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr16xx/MMW/dss_config_edma_util.c"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr16xx/MMW/dss_config_edma_util.h"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr16xx/MMW/dss_data_path.c"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr16xx/MMW/dss_data_path.h"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/utils/rx_ch_bias 测量.c"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr16xx/MMW/dss_resources.h"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr16xx/MMW/dss_lvds_stream.c"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr16xx/MMW/dss_lvds_stream.h"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/utils/mmwDemo_monitor.c"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/utils/mmwDemo_monitor.h"!

SDK 中的文件似乎不兼容!!

有什么想法吗?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来 COM_TI_MMWAVE_SDK_INSTALL_DIR 链接资源 路径变量 无效。 请检查是否已将其设置为有效路径。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        com_TI_mmWave_sdk_install_DIR 的路径变量设置为正确的 mmWave_sdk_03_05_00_04。

    问题是 SDK 中的某些文件名称错误(例如:data_path.c、而不是 dss_data_path)、并且文件夹中完全缺少一些文件。 该项目似乎与1.02等早期 SDK 兼容、而不是与最新 SDK 兼容。 您能否检查您是否能够使用此 SDK 导入它???

    谢谢、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我注意到 SDK 3.05和1.02之间的差异、其中许多上述文件都不存在、而是3.05版本。 该工程很可能与 SDK 的当前版本不兼容。 我将提请器件专家注意此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ki、

    我仍在等待将演示项目加载到我的新 AWR1642BOOST EVM。 竞争能力问题又如何?  

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题已提请器件专家注意。 我将重新对它们执行 ping 操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    毫米波 SDK 本身不为 OOB 演示提供 CCS projectspec 文件。 如果您使用的是毫米波工业工具箱中提供的文件、这些文件对于 SDK 3.5来说确实已经过时。

    我们最近在毫米波平台工具箱中为干扰实验室创建了 projectspec 文件。 干扰实验与 SDK 3.5中的 OOB 演示相同(具有一些附加功能)。  

    干扰实验的文件夹结构与 OOB 演示略有不同。 如果需要、您可以参考这些 projectspecs 并尝试修改它们。

    如果不需要 CCS 环境、则可以使用 SDK 随附的 makefile 来构建演示。

    此致、

    Aayush