This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS v3.3上的 F28335旧 CGT v5.2.15

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/980722/f28335-old-cgt-v5-2-15-on-ccs-v-3-3

大家好,  

我有一个基于 C2000 F28335的旧项目被冻结在生产中,需要进行非常简单的修改,并且 需要使用  以前使用的 CGT 和 CCS (以避免重新测试、认证等)

现在我再也找不到 我们的网站上的 CGT v5.2.15   :能不能提供帮助吗?

此外,我们无法从 CCS 3.3中的组件管理器进行安装 ,您能否给出指示 ?

谢谢你  

BR


卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    [引用 user="Colombo Carlo"]现在我无法在 我们的 Web 上找到 CGT v5.2.15   :您能提供帮助吗?

    请与我开始有关 CGT 5.2.15的私人 E2E 对话。

    [引用 user="Colombo Carlo"]此外,我们无法从 CCS 3.3中的组件管理器进行安装 ,您能否给出指示 ?

    客户是否在64位 Windows 上? 如果是、请参阅以下文档的"已知限制"部分:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html#known-limitations

    谢谢

    Ki