This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:AMIC110 ICE -运行示例项目

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, TMDXICE110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/976572/processor-sdk-am335x-amic110-ice---running-example-projects

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AMIC110TMDXICE110

您好!

我能够为 amic110 ICE 板提取和构建示例项目。 只需将.out 文件刷写到电路板上即可正常工作、还是还需要刷写引导加载程序.bin 文件

我对此非常陌生、因此、如果我能获得一些见解、那将会很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    示例工程可以通过以下两种方式之一运行:

    通过 CCS。 您可以将.out 文件加载到板上并通过 CCS 运行。  有关详细信息、请参阅《处理器 SDK 开发人员指南》的入门指南。

    2.通过 SBL。 您需要将.out 文件转换为 SBL 应用程序映像。  有关详细信息、请参阅《处理器 SDK 开发人员指南》的 AM335x 引导加载程序部分。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jianzhong、

                我无法准确地遵循说明工具链等的步骤

               但是、如果我错了、请更正我:

             -我应该将.out 文件更改为_a8host_ti.bin

              我是对的吗? 如果是、我该怎么做?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathik、

    工具链是指封装在处理器 SDK 中的 GCC ARM 工具链。 您应该会在 SDK 安装目录中看到名为"gcc-arm-none-eabi-xxx"的文件夹、例如"gcc-arm-none-eabi-7-2018-Q2-update"。 您将在 gcc-arm-none-eabi-objcopy 中找到"arm-none-eabi-xxx\bin 。 或者、您也可以在中找到类似的工具链 \ccs\tools\compiler。

    正如我提到 过的、如果您希望以 SBL 应用程序的形式运行程序、则需要将.out 文件转换为_ti.bin。 请按照 二进制格式转换过程中的说明进行操作

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jianzhong、

           我能够将.out 文件转换为_ti.bin 文件。

          要刷写该文件、  

               -首先从 starteware 运行闪存写入器工具

               -在0h 刷写引导加载程序

               -重新运行闪存写入器工具

               -将_ti.bin 闪存为0x20000H

    如果我错了、请纠正我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    是的、如果您要刷写 McSPI、 这是正确的过程。

    此致、

    _________

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您建忠、

             当然、TMDXICE110 (AMIC110 ICE)支持 McSPI 闪存、对吧?

             如果没有、请指导我执行相应的步骤。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    请查看 AM335x 和 AMIC 110 TRM、表26-7。 SYSBOOT 配置引脚、以了解详情。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关   各种开发平台上支持的引导模式、另请参阅 software-dl.ti.com/.../index_Foundational_Components.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jianzhong、

             在您发送的链接 PRSDK RTOS 开发人员指南中,没有 AMIC110 ICE 评估板。 这就是我问您的原因。 请在这里帮助我

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    请访问 https://www.ti.com/tool/TMDXICE110。 转至"技术文档"、然后转至"AMIC110工业通信引擎(AMIC110 ICE)(修订版 A)"。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    AMIC110 ICE (TMDXICE110)支持 McSPI 闪存。 由于您打开了另一个主题供讨论- https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/978135、我将关闭这个主题并继续讨论。

    谢谢、

    _________