This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 MacOS 更新的 CCS 10.2

Guru**** 2949840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/980230/ccs-10-2-for-macos-update

非常感谢这次更新!

它修复了在暗模式下无法读取突出显示文本的问题。 过去让我疯狂的事情!

它还能与大苏尔良好配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    听说它非常适合您。 10.2中的暗模式有几个修复。  虽然不是所有的事情都在那里,但它要好很多。

    我个人仍然看到大苏尔的一些问题、包括调整窗口大小和移动窗口。  调整大小并不是一个大问题、因为字体会被拉伸、然后刷新后会恢复正常。  移动的窗口是一个奇怪的窗口。  我想您对另一个主题发表了评论、认为它对您来说是不错的。  不确定这会发生什么情况。   

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个小屏幕。 我的窗户没有什么地方可以移动。 ^μ A)