This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] gmake:***没有生成目标的规则#39;clean 和#39;CCS 8.3.1中存在错误

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/980240/gmake-no-rule-to-make-target-clean-error-in-ccs-8-3-1

主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

我从 CCS 8.3.1中提供的资源浏览器中下载了 LED_ex1_blinky。 如下图所示。 当我尝试编译它时,它会给我“gmake:***没有规则使目标“干净”错误,并且不会编译。 如何解决此问题? 我删除了所有以前的 CCS、并重新安装 Clean CCS 8.3.1以解决此问题、但没有任何帮助。 我能否获得解决此问题的建议?

此 LED_ex1_blinky 示例是 TMS320F28379D 器件的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangwhee、

    图片未通过、能否重新连接图片?  

    您能否获取最新的 CCS 10.2.xx? 是否有理由继续使用较旧版本的 CCS?

    此外、请转至项目设置(右键单击项目、选择"Show Build Settings...")、并确保选择了有效的编译器版本、然后重新编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 JTAG 与64位软件不兼容、因此我不能使用比 CCS8更高的版本。 我试过 CCS9、一切都很好。 在 CCS9中生成的代码似乎无法在 CCS8中使用。