This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2G12:调试失败

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: EVMK2GX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/979030/ccs-66ak2g12-debug-failure

器件型号:66AK2G12
主题中讨论的其他器件:EVMK2GX、 EVMK2G

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在尝试在 EVMK2Gx 评估板的 C66x 内核上运行 GPIO_LedBlink 示例工程(来自处理器 SDK RTOS)时、我也面临相同的问题。 有人可以建议如何解决这个问题吗?

此致、

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您何时会得到该错误? 在执行程序时?

    您是否看到了故障排除指南?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#device-hung

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在开始执行程序时收到错误。 是的、我已经完成了故障排除指南、但仍然无法解决问题。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以连接到目标、但在程序执行期间会出现问题、则程序本身很可能会进行一些访问、导致存储器总线挂起。 但是、我不希望 SDK 中的示例应用会这样做。 我对这个目标和示例没有太多经验。 我将提请器件专家注意此主题、以获得更多帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Vishnu,

    我不清楚这个线程会出现什么错误。 您能否提供更多信息? 此外、您使用的是哪个版本的处理器 SDK?

    谢谢、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jianzhong、

    我从 Processor SDK RTOS 版本06.03中导入了 GPIO_LedBlink_evmK2G_c66xTestProject 示例。 我连接到目标并将程序加载到 C66x 内核。 当 我 运行代码并尝试挂起或放置中断点时、内核将挂起。 当我尝试在 main 的开始处进入时、它会进入与性能分析挂钩相关的代码、但当我尝试单步执行时、无法执行、并且当我尝试挂起内核时、内核会挂起。

    停止目标 CPU 时出现问题:
    (错误-1202 @ 0x0)
    设备内核挂起。 调试器将尝试强制器件进入就绪状态以恢复调试控制。 您的应用程序的状态将被破坏。 您对存储器和寄存器的访问应该有限、但您可能需要重置器件以进一步调试。
    (仿真包9.2.0.1.00046)


    我尝试通过对 .cfg 文件进行更改来删除分析函数、并且示例代码正在调试中没有任何问题。 我猜问题可能是由于性能评测基准部分位于 DDR 存储器中、因此性能评测或访问 DDR 存储器。 您能否确认问题出在哪? 如果问题与访问 DDR 存储器有关、请建议一些解决方案。 我使用的是12V 3A 可变电源、而不是推荐的12V 5A 电源、因为我不使用需要更多电流的大多数其他外设。 我还可以看到 EVM 仅耗电大约600mA、因此这不是问题。

    此致、

    Vishnu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    还有几个问题:

    您使用的是哪个版本的 CCS?

    您使用的是什么 JTAG?

    您的 CCS 目标配置是什么?

    谢谢、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jianzhong、

    我使用的 CCS  版本:10.1.0.00010

    使用的 JTAG 是片上 XDS200仿真器

    我正在附加目标配置文件。

    此致、

    Vishnu

    e2e.ti.com/.../K2g.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    您是否可以尝试使用位于以下位置的目标配置文件:processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106\demos\performance-audi\src\casrc\test_dsp\targetConfigs\K2GEVM.ccxml? 高性能音频演示 也可以为您提供参考。

    谢谢、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jianzhong、

    我已经尝试过您提到的目标配置文件、项目调试正常。

    谢谢、

    Vishnu