This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432同时生成格式–ti_txt 和格式–motoro=2 @

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/979620/msp432-generating-format-ti_txt-and-format-motorola-2-the-same-time

大家好  

我需要 同时生成两种格式  ,如何实现?   

我可以单独生成 (一次生成一个) ,但  我无法找到一种方法来同时使用一次单击来生成两个文件,而无需每次都更改编译选项  

有什么建议?  

介绍最新的 CCS 和 MSP432P401

谢谢你  

BR
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、科伦坡、

    您应该能够按如下所示添加一个 postbuild 命令。  我建议先使用 Motorola 选项进行构建、然后复制在构建控制台窗口中生成的命令、然后粘贴该行、如下所示。

    示例。  它的工作原理。  默认情况下、它会生成.txt 并输出 Motorola 输出。

    "C:/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.2.LTS/bin/armhex "-diag_wrap=off -motorola =2 -o "Blinky_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs.hex" "blinky_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs.out"