This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 安装问题

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/979520/ccs-ccs-installation-issues

工具/软件:Code Composer Studio

你好

安装 CCS 时出现问题。
以下是我之前的问题。

1。
我正在尝试在 Windows 10环境中安装 CCS。
当我运行安装文件时,我收到一条错误消息,指出路径包含非 Unicode 字符
可能是因为 Windows 帐户名是韩语。
公司策略不允许您将 Windows 帐户名称更改为其他帐户名称。
是否可以在不更改 Windows 帐户名称的情况下安装 CCS?

2.
通过修改 Windows 环境变量 TMP 和 TEMP、我已成功安装 CCS。
但我无法在 CCS 上工作。
设置工作区会关闭 CCS、而不会显示任何错误消息。
它看起来像在闪烁。
工作区路径中没有"非 Unicode 字符"。
如何使用 CCS?

我没有听到问题2的答案。
请回答我的问题。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引用 user="Lee hyunjun">我正在尝试在 Windows 10环境中安装 CCS。
    当我运行安装文件时,我收到一条错误消息,指出路径包含非 Unicode 字符
    可能是因为 Windows 帐户名是韩语。

    是的、Unicode 字符将导致问题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/740719

    请注意、许多 CCS 文件缓存在用户的主文件夹中。 默认工作区位置也在主文件夹中。 如果用户的用户名包含非字母数字字符、则会导致问题、因为用户主文件夹的路径通常是与用户名相同的文件夹。

    [引用 user="Lee hyunjun">公司策略不允许您将 Windows 帐户名称更改为其他帐户名称。
    是否可以在不更改 Windows 帐户名称的情况下安装 CCS?

    遗憾的是、这将不起作用。 即使有安装 CCS 的方法、CCS 也会缓存用户文件夹中的许多文件、用户名中的 Unicode 字符也会导致问题。

    [引用 user="Lee hyunjun">设置工作区会关闭 CCS、而不会显示任何错误消息。
    它看起来像在闪烁。
    工作区路径中没有"非 Unicode 字符"。
    如何使用 CCS?[/quot]

    同样、即使工作区中没有 Unicode 字符、CCS 仍会缓存用户文件夹中的许多文件。 因此,如果用户名中有 unicode 字符,则会导致问题。

    Ki