This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:TI ARM 代码生成工具5.1.6

Guru**** 2951300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/979104/compiler-ti-arm-code-generation-tools-5-1-6

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我的项目使用 TMS470 C/C++代码生成工具5.1.6。 安装中有一个名为 DefectHistory.txt 的文档 、日期为2014年5月。

您能否确认这是否是专门针对代码生成工具5.1.6版的已知问题的最新列表?

如果这不是最新的、请您告诉我最新的方向。

谢谢、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI ARM 编译器5.1.x 版系列发布于2013年4月开始、并于2015年12月结束。  版本5.1.6于2014年5月发布。  5.1.14版是5.1.x 系列中的最后一个版本。  它于2015年12月发布。  在2013年4月至2015年12月期间、报告的每个错误都对照最新的5.1.x 版本进行了检查。  如果存在、则已修复。  2015年12月之后报告的任何错误都未针对5.1.x 版本进行检查。

    为方便起见,我附上了5.1.14版的 DefectHistory.txt 文件。

    谢谢、此致、

    乔治

    e2e.ti.com/.../4035.DefectHistory.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    感谢您的回复。 我需要的就是这个列表。

    此致、

    Thomas