This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:错误-233 -'SC_ERR_PATH_BLOC#39;。

Guru**** 2526400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/975767/ccs-tms320f28027-error--233---sc_err_path_broken

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:Code Composer Studio

使用的调试器:XDS100v3 USB 调试探针

错误消息:  

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioserdesusbv3.dll'。
库构建日期为"2020年7月"。
库构建时间为'21:10:18'。
库软件包版本为'9.2.0.00002'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 FTDI FT2232功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。

[结束]

我之所以获得此信息、是因为我尝试了下电上电、检查了是否存在短路、请提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="shruthi Ramasubramaniam "]

    值为'-233'(0xffff17)。
    标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

    说明如下:
    JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
    尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
    目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
    卡在一个或卡在零的故障。

    [/报价]

    这是一个低级 JTAG 连接错误、通常由一些硬件问题引起。 有关更多详细信息以及解决方法的建议、请参阅以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#invalid-data-read-back

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、所有这些都没有解决我的问题。  

    我还想知道我是否正在使用 xds100v3调试器、并且我的目标配置文件是 xds100v2.ccxml、没问题吗? 我从未使用过 xds100v2调试器、但我的目标文件配置在过去对我来说效果良好。 我是否应该安装 xds100v3.ccxml 以使其正常工作? 如果是、我可以从哪里获得安装包?

    谢谢

    S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的探测器是 xds100v3、则您应该使用 xds100v3的 CCXML。 CCS 附带 XDS100v3支持:

    您可以看到这对您的错误是否有帮助。 但我有疑问。 您遇到的错误是一个低级连接错误、其中位可以在 JTAG 扫描链上成功循环。 您需要确认您的硬件连接都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过的任何事情都不起作用。 目标配置文件夹是否应位于特定的文件路径中? 我用新的连接器更换了连接器、但仍然出现相同的错误。 不确定我的行为是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SKR 说:
    目标配置文件夹是否应位于特定的文件路径中?

    不、这一点无关紧要。

    同样、该错误是一个低级连接问题、通常是由某些硬件连接错误引起的。

    您能否提供您的 CCXML 文件? 我只是想快速验证它是否看起来很好。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

















    不确定这是我的程序使用的程序。 我的计算机中有多个28027_xds100v2.ccxml 文件。 我使用的调试器板是 xds100v3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用的 CCXML 文件似乎正常。 我在那里看不到任何问题。 您是否正在使用定制的 F28027目标板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不。 我正在使用仿真器 olimex TMS320-XDS100-V3。 我已经检查了电缆是否松动、断开并重新连接了电缆、然后购买了新电缆。 已删除并重新安装 CCS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要放置示波器并监控引脚以检查信号。 硬件 JTAG 扫描链存在一些问题。