This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:是否有任何修复 Code Composer Studio 和 MSP430Ware/Driverlib 集成的计划?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/978301/ccs-are-there-any-plans-to-fix-code-composer-studio-and-msp430ware-driverlib-integration

主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 版本: 10.2.0.00009

MSP430Ware 版本:3.80.13.03

DriverLib 版本:2.91.13.01

问题- Resource Explorer 正确安装 MSP430Ware 和驱动程序库(在 MSP430Ware 内)、并识别已安装(绿色复选框)、但 Code Composer Studio 未能检测到已安装。

根据文档、适用于 MSP430Ware/驱动程序库版本说明版本。 2.91.13.01“安装和使用”部分:

"安装 MSP430Ware 或驱动程序库后、重新启动 Code Composer Studio。 打开 CCS 时、您将看到如下所示的窗口(显示"添加发现的产品"窗口)"

但是、这个窗口在现实中从未出现过。

分辨率选项

(1)修复 CCS、以便再次识别驱动程序库
(2)更新驱动程序库的注释、以指示 CCS 不再识别用于新项目的驱动程序库。

这对于软件的新用户来说非常令人困惑、请修复它。

 Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    正如您推测的那样、CCS 在其产品发现路径中默认没有驱动程序库目录的路径。 因此、您需要显式添加它。  

    可能#2是最佳选择

    我将提请 MSP430专家注意这个问题

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我为此开了一个 TT。

    BR、
    Leo