This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer Studio 安装问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/976773/code-composer-studio-installation-issues

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

我正在尝试在 PC 上安装 CCS10.2.0.00009_win64。 我有 Windows 10 64位版本1909内部版本18363.1316。 尝试安装时,我暂时关闭了 Windows Defender 防病毒软件,但这无法解决问题。 每次尝试安装时、我都会遇到相同的错误。

在安装过程中、它会提示:

发生错误。 请参阅日志文件

C:\\Users\username\AppData\Local\Temp\ccs_fb3ed555-496e-4843-6af1-0a8ab7b4cf7b\workspace\.metadata\.log。

 安装后、当我打开 CCS 时、它会显示:

'CrashTrackerJob'遇到问题。

在"CrashTrackerJob"期间发生内部错误。

无法初始化类

com.ti.utility.filesystems.DirectoryService$SingletonHolder

 

请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="M t1"]

    发生错误。 请参阅日志文件

    C:\\Users\username\AppData\Local\Temp\ccs_fb3ed555-496e-4843-6af1-0a8ab7b4cf7b\workspace\.metadata\.log。

    [/报价]

    您能否提供日志?

    除上述内容外、您能否在以下位置证明所有安装日志:  \ccs\install_logs

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    如何提供日志? 当我进入以查找文件夹时、在进入用户名文件夹后没有要进入的 AppData 文件夹。

    如何证明所有安装日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解了如何获取日志文件。 其中包括:

    !课程2021-02-01508:50:50.516 ------
    Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610
    java.version=1.8.0_144
    java.vendor=Oracle Corporation
    Bootloader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=en_US
    框架参数:-application com.ti.common.core.initialize -ccs.profileTag 已安装 Code Composer Studio 10.2.0.00009
    命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86_64 -application com.ti.common.core.initialize -data C:\users\mktra\AppData\Local\Temp/CCS_809dd2d0-23a4-448d-45da-0380c645d6a3/workspace -ccs.profileTag 已安装 Code Composer Studio 10.2.0.00009

    !条目 com.ti.common.core 1 0 2021-02-03 08:50:51.640
    !message path=ccs_base/DebugServer

    !条目 com.ti.common.core 1 0 2021-02-03 08:50:51.646
    !message debugServerDir=C:/ti/ccs1020/ccs/ccs_base/DebugServer

    !Entry org.eclipse.OSGi 4 0 2021-02-01308:50:55.043
    !消息应用程序错误
    !堆栈1
    java.lang.UnsatisedLinkError:C:\ti\ccs1020\ccs\ccs_base\DebugServer\bin/LibraryLoader.dll:%1不是有效的 Win32应用程序
    在 java.lang.classloader$NativeLibrary.load (本机方法)
    在 java.lang.classloader.loadLibrary0 (未知源代码)
    在 java.lang.classloader.LoadLibrary (未知源代码)
    在 java.lang.Runtime.load0 (未知源代码)
    在 java.lang.System.Load(未知来源)
    com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.preXPCOMInit(Runtime.java:163)
    com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.startBare(Runtime.java:116)
    com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.createComponent(Runtime.java:170)
    位于 com.ti.utility.filesystems.DirectoryService。 (DirectoryService.Java:26)
    位于 com.ti.utility.filesystems.DirectoryService。 (DirectoryService.Java:9)
    位于 com.ti.utility.filesystems.DirectoryService$SingletonHolder。 (DirectoryService.Java:44)
    com.ti.utility.filesystem.DirectoryService.instance(DirectoryService.java:49)
    com.ti.common.core.utils.ds.CoreUtilsProvider.getUserHomeDir(CoreUtilsProvider.java:40)
    com.ti.common.core.CoreUtils.getUserHomeDir(CoreUtils.java:135)
    com.ti.common.core.internal.ExternalReferenceParser.getUserExtRefDir(ExternalReferenceParser.java:176)
    com.ti.common.project.core.internal.resexplorer.ResourceExplorerBreadcrumbFileReader.getBreadcrumbFile(ResourceExplorerBreadcrumbFileReader.java:159)
    com.ti.common.project.core.internal.resexplorer.ResourceExplorerBreadcrumbFileReader.isDataStale(ResourceExplorerBreadcrumbFileReader.java:147)
    com.ti.common.project.core.internal.resexplorer.ResourceExplorerBreadcrumbFileReader.updateData(ResourceExplorerBreadcrumbFileReader.java:77)
    com.ti.common.project.core.internal.resexplorer.ResourceExplorerBreadcrumbFileReader.getProductDiscoveryPath(ResourceExplorerBreadcrumbFileReader.java:50)
    com.ti.common.project.core.products.ProductDiscoveryManager.getProductInstallLocations(ProductDiscoveryManager.java:1138)
    com.ti.common.project.core.products.ProductDiscoveryManager.getDefaultDiscoveryPath(ProductDiscoveryManager.java:778)
    com.ti.common.project.core.internal.tools.ADiscoveryManager.getDiscoveryPath(ADiscoveryManager.java:156)
    com.ti.common.project.core.products.ProductDiscoveryManager.getProductDiscoveryPath(ProductDiscoveryManager.java:707)
    com.ti.common.project.core.products.ProductDiscoveryManager.getProductDiscoverySearchPath(ProductDiscoveryManager.java:687)
    com.ti.common.project.core.products.ProductDiscoveryManager.getProductDiscoverySearchPath(ProductDiscoveryManager.java:678)
    com.ti.common.project.core.products.ProductDiscoveryManager.discoverDeclaredProducts(ProductDiscoveryManager.java:884)
    com.ti.common.project.core.products.ProductDiscoveryManager.initialize(ProductDiscoveryManager.java:310)
    com.ti.ccstudio.project.core.internal.headless.CCSHeadlessInitializationParticipant.run(CCSHeadlessInitializationParticipant.java:149)
    com.ti.common.core.internal.headless.Initialize.run(Initialize.java:122)
    com.ti.common.core.internal.headless.Initialize.start(Initialize.java:80)
    org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
    org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)
    org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)
    org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
    org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
    sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
    sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 来源)
    sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 来源)
    java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 来源)
    org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)
    在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)
    org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    java.lang.UnsatisfedLinkError:C:\ti\ccs1020\ccs\ccs_base\DebugServer\bin/LibraryLoader.dll:%1不是有效的 Win32应用程序

    我认为错误可能是 由于缺少 MSVC 可再发行库而导致的

    但是、该参考故障排除页面似乎是为 CCSv7编写的、并提到 了 Visual Studio 2015的32位 Visual C++ Redistributable。

    由于 CCSv10为64位、不确定 需要什么 Visual C++可再发行程序。 希望 Ki 能够澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Chester Gillon">由于 CCSv10为64位、因此不确定 需要什么 Visual C++可再发行程序。 希望 Ki 能够澄清。[/引述]

    这是一个好问题。 我正在尝试从工程团队获得澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M T1 -您能否尝试为 VS 2019安装最新的64位运行时? 您可以从以下位置获取:

    https://support.microsoft.com/en-us/topic/the-latest-supported-visual-c-downloads-2647da03-1eea-4433-9aff-95f26a218cc0

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、Ki!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了同样的问题、这种解决方法也起了作用。 两个注释...

    1:安装程序是否可能指示用户可能会遇到这种问题? 安装程序是否会检查您是否具有可再发行版本并尝试运行、但可能是您有32位版本、因此失败了? 我认为这是有益的。 我花了5小时的调试时间才能使其正常工作。

    2:下面的错误框是否出现在其他安装窗口的上方? 错误框未在任务栏中显示为新图标、当我悬停在 code composer studio 上时也未显示。 由于它出现在其他窗口的后面、我无法知道有错误、我让它至少运行一个小时。 可能它确实出现在前面、但当我单击 alt+tab 键切换回该视图时、它最终会出现在后面、我不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是良好的要求。 至少我们可以提供更多信息(警告消息等)并确保其可见。