This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK437X:IDKAM4373x:EtherCAT 和 Tamagawa 演示

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/977459/tmdsidk437x-idkam4373x-ethercat-and-tamagawa-demos

器件型号:TMDSIDK437X

你(们)好

TI 为 IDK 提供的演示之一是 EtherCAT 从站(完整示例)和 Tamagawa (带有附加驱动器板)。

E 已分别进行了试验、它们工作正常。

将它们组合在一起时,EtherCAT 停止工作。

深入了解代码后,我们发现当高亮显示的行似乎是错误的时候:

//设置 tamagawa 引脚
uint32_t ctrlModBase = CHIPDBBaseAddress (CHIPDB_MOD_ID_CONTRAL_MODULL_MODULE、0);
HW_WR_REG32 (ctrlModBase + PIN_SPI0_D1、PIN_MODE (5)| PIN_RX_ACTIVE);

HW_WR_REG32 (ctrlModBase + PIN_SPI0_CS0、PIN_MODE (5));
HW_WR_REG32 (ctrlModBase + PIN_McASP0_AHCLKR、PIN_MODE (5));

以上行用于设置 Tamagawa Rx、TX 和 CS 引脚。 我们正通过电话来了解加高线与 EtherCAT 之间的连接。

就我们可以分辨突出显示的行而言,会影响 T21,而在 IDK 原理图中,T21似乎与任何 EtherCAT 功能都没有关联

PRU 代码是否可能会对此引脚采取某种做法? 您能否解释当此引脚配置为 Tamagawa 时 EtherCAT 不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    inno 说:
    合并时,EtherCAT 停止工作。

    您能否提供有关此方面的更多详细信息? 到底是什么停止了工作?

    此致
    Dhaval Khandla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助:

    停止工作意味着 IDK 不再与 TwinCAT 通信。 例如,当您扫描设备时,找不到 IDK 设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    我们将尝试在我们的一方重新创建此问题、并在此之后提供更新。

    此致
    Dhaval Khandla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够绕过这个问题