This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在"Variables"窗口中显示浮点数字

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/976359/showing-a-floating-point-number-in-the-variables-window

在 Variables 窗口中、CCS 能否将变量的值显示为两个器件的浮点数? 这两个部分都是整数和尾数。 或者是否有另一个必须使用的窗口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么处理器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith: 这是 MSP‑EXP430FR2433。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    Thomas Foxcroft 说:
    CCS 能否将变量的值表示为两个器件的浮点数?

    对于局部和表达视图、这似乎(在本地)不可能实现。 我不知道另一种支持这一点的观点

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚解决了。

    在"Variables"或"Expressions"窗口窗格中、执行以下操作之一:

    • 鼠标右键单击窗格以打开弹出菜单、选择数字格式、然后选择默认
    • 单击 View Menu (查看菜单)图标 打开弹出菜单、选择  Number Format (数字格式)、然后选择  Default (默认值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACK! 。 我在想一些不同的东西是出于某种原因。 感谢您将其清除