This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:当显示驱动程序引起问题时、应用程序无法正常启动

Guru**** 2390965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/976221/tmdsice3359-application-does-not-start-properly-when-display-driver-causes-trouble

器件型号:TMDSICE3359

您好!

我从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 下载了 CCS9.3 、并将其安装到笔记本电脑上、该笔记本电脑以前只有 Windows 7、但现在只有 Ubuntu 18.04、但似乎存在显示驱动程序问题、因为它经常出现黑屏、但仅在使用终端或 Web 浏览器时令人厌烦 但 CCS9.3似乎退出或至少无法正常启动、正如我在 www.dropbox.com/.../IMG_0478.MOV 上传到 Dropbox 的视频中所示。 这是在 CCSv10中修复的问题、还是应该找到另一台运行64位 Linux 的计算机?

此致、

Jani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    我假设您将 GNOME 与 Ubuntu 18.04配合使用。 我在 CCS 中没有看到这个问题。 我对 CCS 10解决了这个问题并不乐观、但尝试这一点确实没有任何影响。 请使用10.2.0进行尝试、并告知我们它是如何实现的。 如果仍然发生、请在中提供任何 Eclipse 错误日志 /.metadata/.log

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ki!

    CCSv10似乎工作正常。

    此致、

    Jani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、这是一个好消息(也是意料之外的)。 感谢您的更新!