This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-Sitara:CCS 中是否没有适用于 AM57xx 的资源文档?

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/975003/ccstudio-sitara-are-there-no-resource-docs-in-ccs-for-am57xx

器件型号:CCSTUDIO-Sitara

我 将在 Windows 中为 AM5749目标使用 CCS (版本:10.1.1.00004)、同时使用 processor_sdk_rtos_am57xx_6_03_00_106 SDK。

似乎所有标题为"软件"的资源包都适用于 AM57xx 以外的目标。 虽然 C2000、CC26xx、CC32xx、MSP432x4和 SIAR AM335x、AM437x 和 AM1C110看起来很丰富、但使用滤波器功能进行随意搜索不会对 AM5749 (或任何 AM57xx)产生任何影响。

要在 Resource Explorer 中查看 AM5749、我需要下载并安装更新或附加文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quinn、

    AM57xx SDK 的发展早于 TI Resource Explorer 产品的发展。

    因此、AM57xx 将通过 SDK 实现、如您参考 的 SDK - processor_sdk_rtos_am57xx_6_03_00_106或相应的 Linux SDK 和 CCS 用于调试。

    请继续以相同的方式使用 AM57xx。

    我们正在通过 Resource Explorer 不断增加对更多器件的支持-例如、最新的 TI 器件 AM64x 完全不在 Resource Explorer 中、它将不会有像 AM57xx 这样的 SDK -以下链接: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANuIW1FMuxXA1Yg-UfN8Cw__rN4Qml4__LATEST

    希望这能澄清。

    此致

    Karthik