This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 第13行:致命错误#1965:无法打开源文件"XDC/std.h"

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/973461/line-13-fatal-error-1965-cannot-open-source-file-xdc-std-h

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSTDA2

[TIARM]编译 C tivx_event.c

"/home/devuser/OpenVX/tiovx/source/platform/vision_sdk/bios/tivx_event.c、第13行:致命错误#1965:无法打开源文件"XDC/std.h"
1在编译"/home/devuser/OpenVX/tiovx/source/platform/vision_sdk/bios/tivx_event.c "时检测到灾难性错误。
编译已终止。

>>编译失败
Concerto / finale.mak:287:针对目标'/home/devuser/OpenVX/tiovx/out/TDAX/M4/SYSBIOS/debug/module/source.platform.vision_sdk.bios/tivx_event.obj '的配方失败
制造:***[/home/devuser/OpenVX/tiovx/out/TDAX/M4/SYSBIOS/debug/module/source.platform.vision_sdk.bios/tivx_event.obj ]错误1
 

在 Linux 桌面上构建 tiovx 时出现此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用 VISION SDK?  

    您能否分享重现问题的步骤?

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,通过此链接获取处理器 SDK:- https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/tiovx/tree?h=master

    我按照以下链接中的步骤操作:http://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/tiovx/docs/user_guide/BUILD_INSTRUCTIONS.html#autotoc_md0

    sudo -E add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
    sudo apt-get 更新
    sudo apt-get install gcc-5 g++-5
    sudo apt-get install libpng-dev
    sudo apt-get install zlib1g-dev
    sudo ln -s /usr/include/x86_64-linux-gnu/zconf.h /usr/include
    cd tiovx
    制造

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是在 TDA2还是 TDA4上?

    谢谢、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SIJIN、

    几个问题:

    1. 请确认您的目标平台是 TDA4/J7ES。
    2. 您尝试构建的方法不是推荐的方法、您应该从 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-J721E 下载最新的 SDK、 包括 Linux 和 RTOS 版本、然后您应该按照 SDK 中的说明进行操作。 这些步骤不涉及克隆任何存储库。

    请使用标准推荐方法重复此过程、如果您仍面临问题、请告知我们。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您共享的链接未打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="SIJIN John]]您共享的链接未打开。 URL 末尾有一个额外的逗号。 请访问 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-J721E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SIJIN、

    您是否有机会尝试上述共享链接?

    谢谢、

    Praveen

x 出现错误。请重试或与管理员联系。