This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-Sitara:是否将更改推送到代码库?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/975078/ccstudio-sitara-push-a-change-to-code-base

器件型号:CCSTUDIO-Sitara

找到一个次要(文档注释)错误。 无法检入。

注释掉错误 的 biosTaskCreate (...任务...)后 在模板项目中、我注意到 I2S 的注释是从 SPI 任务开始复制粘贴而不进行编辑。

发生在*/*/*/template_app/rtos/app.c 中

-/*创建测试 SPI 接口的任务*/
+/*创建任务以测试 i2c 接口*/
BiosTaskCreate (i2c_EEPROM_READ_AND_DISPLAY_TASK、
"I2C_EEPROM_READ_AND_DISPLAY_TASK_"、
7、4096);e2e.ti.com/.../bugFixCommentInRtosTemplateApp.rtf

我为它做了一个分支、但无法办理登机手续。 假设它具有权限、但不确定返回代码22的含义。

请参阅是否同意。 V/R -QC

。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quinn、

    您使用的是什么处理器? 您正在使用什么软件项目?

    请记住、您将无法向 git.ti.com 上托管的项目提交请求。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我认为您最近向我提出的问题的答案在我最初发布的#tags and attachments 中提供。 您能看到它们吗? 为了清晰方便、我现在将再次讨论这些内容。 我正在学习 AM5749 (IDK57XX)。 我正在 Windows 10平台上构建。 我在 Windows 上的唯一选择似乎是使用上述 SDK 构建 TI-RTOS、所以我是。 我建议 的代码更改是随 CCS 一起安装的默认 RTOS 模板应用程序、它也是 IDE 新项目菜单中的建议模板选项。

    你说我不能提交拉取请求、所以我想这回答了我的问题。 那么、一个很好的后续行动是:我可以提交错误的地方吗?

    Thx、

    QC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有外部故障跟踪系统。 E2E 上的 TI 支持团队可以将客户报告的错误提交到我们的内部 JIRA 系统。

    此致、
    斯坦利