This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430Ware 3_80_13_03

Guru**** 2944380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/972121/msp430ware-3_80_13_03

主题中讨论的其他器件:MSP430WARE、 MSPWARE

我正在寻找与 MSP430Ware (版本3_80_13_03)相关的任何许可协议/条款和条件/软件清单。

是否可以在安装之前获得协议/清单的副本以进行审查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SS99您好、

    下面是 MSP430Ware_3_80_13_03随附的许可证和清单。

    e2e.ti.com/.../MSP430Ware_5F00_3_5F00_80_5F00_13_5F00_03_5F00_license_5F00_manifest.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您提供清单、感谢您的帮助。

    清单中列出了两个许可证类型"TI 商业"的软件源、即 MSP Flasher 和 FRAM 实用程序。  是否可以指出我可以从何处获得这两个源/二进制文件的许可协议?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SS99、您好!

    很抱歉耽误你的时间。  单独的许可证信息应位于同一 MSPWare 中各自文件夹下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SS99、您好!

    我从您那里听说过几天,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。