This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法使用 CCS v8编译工程

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/972850/unable-to-compile-project-using-ccs-v8

Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

大家好、我格式化了我的 PC 并下载了最新版本的 CCS V8、并为 OMAPL138 DSP 内核添加了我的项目。 这使用的是 SDK v6.46.5.55、IPC v3.46.0.02、UIA v2.0.6.52和 XDC v3.32.2.2.25、编译器版本为8.2.2

在 CCS V8中,目前我使用的是:  

SDK v6.46.5.55、IPC v3.50.4.08、UIA v2.30.1.02和 XDC v3.32.2.25、编译器版本为8.3.2

但出现以下错误:

>>编译失败
subdir_rules.mk:19:目标'Build-823601265-InProc '的配方失败
"package/cfg/app_pe674.c"、第2270行:警告:类型"XDC_PTR (*)(XDC_CPTR、const XDC_UChar *、XDC_SizeT、XDC_Runtime_Error_Block *)"的值不能用于初始化类型"XDC_ptr (XDC_UChar *、XDC_RizeT、XDC_Runtim_Block *)的实体 XDC_RAuntime_Error_Block *)"
"package/cfg/app_pe674.c"、第2292行:警告:类型"XDC_ptr (*)(XDC_CPTR、const XDC_UChar *、XDC_SizeT、XDC_Runtime_Error_Block *)"的值不能用于初始化类型"XDC_ptr (XDC_UChar *、XDC_RizeT、XDC_Runtim_Block *)的实体 XDC_RAuntime_Error_Block *)"
"package/cfg/app_pe674.c"、第2383行:警告:类型"XDC_ptr (*)(XDC_CPTR、const XDC_UChar *、XDC_SizeT、XDC_Runtime_Error_Block *)"的值不能用于初始化类型"XDC_ptr (XDC_UChar *、XDC_RizeT、XDC_Runtim_Block *)的实体 XDC_RAuntime_Error_Block *)"
"package/cfg/app_pe674.c"、第2406行:警告:类型"XDC_PTR (*)(XDC_CPTR、const XDC_UChar *、XDC_SizeT、XDC_Runtime_Error_Block *)"的值不能用于初始化类型"XDC_ptr (XDC_UChar *、XDC_RizeT、XDC_Runtim_Block *)的实体 XDC_RAuntime_Error_Block *)"
"package/cfg/app_pe674.c"、第2428行:警告:类型"XDC_PTR (*)(XDC_CPTR、const XDC_UChar *、XDC_SizeT、XDC_Runtime_Error_Block *)"的值不能用于初始化类型"XDC_ptr (XDC_UChar *、XDC_RizeT、XDC_Runtime_Error_Block *)的实体 XDC_RAuntime_Error_Block *)"
"package/cfg/app_pe674.c"、第2732行:警告:类型"XDC_PTR (*)(XDC_CPTR、const XDC_UChar *、XDC_SizeT、XDC_Runtime_Error_Block *)"的值不能用于初始化类型"XDC_ptr (XDC_UChar *、XDC_RizeT、XDC_Runtime_Error_Block *)的实体 XDC_RAuntime_Error_Block *)"
"package/cfg/app_pe674.c"、第6950行:错误:标识符"ct_ti_ipc_family_omapl138_virtqueue_modul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    这是针对您的应用程序还是 PDK 下的其他 RTOS 应用程序?

    您能否从 PDK 构建示例 CCS 工程、这些工程应正确编译?  

    请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind、您好、我修复了问题、但现在无法记住这种情况。 但感谢您的检查。