This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA71X:无法获取 PRAUTO、异常超时

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/972640/dra71x-can-not-get-prauto-exception-timed-out

您好!

我正在尝试使用 SDK ti-processor-sdk-linux-Automotive dra7xx-evm-6.00.03在 Ubuntu 14.04上执行./build-core-sdk.sh dra7xx-evm。

在执行5%的 bitbake 后、我将获得低于误差的结果。

调试:Python 函数 extend_pote_sysroot 已完成
Debug:执行 python 函数 do 封装
调试:执行 python 函数 package_get_auto_pr
错误:无法获取 PRAUTO、异常超时
调试:Python 函数 package_get_auto_pr 已完成
调试:Python 函数 do 封装 finishe
错误:函数失败:package_get_auto_pr。

请在附件中找到相同的日志

如果需要其他详细信息、请告诉我、并在 thise2e.ti.com/.../4403.log_5F00_do_5F00_package_5F00_25746.txt 上帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们完成  有关此主题 https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/971145的讨论 、稍后我们可以再次进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    请您帮助我解决此问题、因为其他问题不仅仅是阻碍因素。

    这是一个阻止程序、此错误正在构建的多个阶段发生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    所有3个问题都是相关的、我将在周末尝试在 Ubuntu 14.04全新安装上复制此内容、我们将进行审查。

    我们过去曾多次尝试过这种方法、现在我将再次尝试。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    我无法控制 Ubuntu 14.04计算机。 好消息是、我可以在 Ubuntu 18.04上从头开始完全复制构建。

    以下是从 SDK 安装开始的构建步骤。  

    mkdir 6.00
    wget software-dl.ti.com/.../ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-6.00.00.03-installer.bin
    chmod +x ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-6.00.00.03-installer.bin
    ./ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-6.00.00.03-installer.bin --mode unattended --prefix ``
    #Export proxy
    ./bin/setup-repo.sh
    ./bin/fetch-sources.sh
    ./bin/setup-yocto.sh
    cd Yocto 层
    ./build-core-sdk.sh dra7xx-evm
    

    我建议您使用 Ubuntu 18.04尝试此操作、并在遇到问题时继续进行调试。

    此致

    Karthik