This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 过去 ARM 编译器的优化过程是否有问题?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/973116/whether-there-was-a-problem-with-the-optimization-process-of-the-arm-compiler-in-the-past

您好!

我使用 ARM 编译器和 CCS。

过去 ARM 编译器的优化过程是否有问题?

我有一个较旧版本的 ARM 编译器、想知道是否存在任何问题。

ARM 优化 C / C ++编译器版本为5.2。

CCS 版本为6.2.0.00050。

此外、请告诉我如何进行优化以减小代码大小。

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Koki"]过去 ARM 编译器的优化过程是否有问题?

    在 TI ARM 编译器的优化器部分中发现了错误。   

    [引用用户="Koki"]

    我有一个较旧版本的 ARM 编译器、想知道是否存在任何问题。

    ARM 优化 C / C ++编译器版本为5.2。

    [/报价]

    旧版 ARM 编译器 可供下载。  最旧的版本是5.2.9版。  要详细了解该版本中已知的错误、请单击标题 为"打开缺陷"的链接。  要了解有关该版本中修复的错误的更多信息、请单击标题 为"已关闭的缺陷"的链接。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢、我将确认。

    问题1.  使用版本5.2进行代码优化是否有问题?

    问题2. 请告诉我如何进行优化以减小代码大小。

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Koki]Q1。  使用版本5.2进行代码优化是否有问题?[/quot]

    5.2.x 版在优化代码方面做得很好。  但它很旧。  5.2.9版的使用年限大约为4年。  较新的编译器可能会更好。

    [引用 user="Koki]Q2。 请告诉我如何进行优化以减小代码大小。

    请尝试使用 CCS 的功能、调用 Optimizer Assistant

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、George

    现在、我有一个5.2.5的 ARM 版本。

    由于开发环境的原因、我不想更新版本。

    5.2.9版是网站上最旧的信息。

    我想了解5.2.5版的"开放性缺陷"信息以及5.2.6版或更高版本的"封闭缺陷"信息。

    您是否有任何访问该信息的方法?

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Koki"]我想获得有关版本5.2.5的"未发现缺陷"和版本5.2.6或更高版本的"已关闭缺陷"信息的信息。[/引用]

    在版本5.2.9的下载链接附近、有两个标记为 "已关闭缺陷"和 "未打开缺陷"的链接。  它们包含所有5.2.x 版编译器版本中发现和修复的所有错误的信息。

    谢谢、此致、

    乔治